This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:VDUV 和 VPUV 误差

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751437/tps23861-vduv-and-vpuv-error

器件型号:TPS23861

54各位专家、您好、

我在 POE 电路板中使用 TPS23861、我发现 PD 会每隔几秒(例如4秒)进行一次电源循环。

然后、我使用 PROC 读回寄存器0和寄存器0A、寄存器0为9f、寄存器0xA 为0x30、因此 VDUV 和 VPUV 均为"1"。  

在我的电路板中、VPWR (54V)将比 VDD (3.3V)早100ms 准备就绪、SHOPDOWN_DOWN 和 RESET 信号都将为低电平、直到 CPU 启动、SHOPDOWN_DOWN 首先被驱动为高电平、然后是 RESET 信号。

您能给我一些评论吗?为什么 VDUV 和 VPUV 都为"1"?

顺便说一下、我认为 TPS23861正在工作、因为我可以读取寄存器0x2e 和0x2F 中的54V、在0x60中读取25k Ω 电阻、在0x2C 中读取40degrem 电阻。

谢谢
Chris

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是否在下电上电后清除了所有事件寄存器? VPUV 和 VDUV 默认设置、您需要读取寄存器0x0B 以在下电上电后清除事件。 对于端口问题、您看到端口电源循环的原因是 PD 不向 PSE 提供有效的 MPS (维持功率特征)、PSE 在电流过低时断开端口。 您能否在示波器上测量端口电压和端口电流并向我发送波形以进行验证? 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的评论。

    读取寄存器0x0B 后、VPUV 和 VDUV 是固定的。

    至于电流、我有两个测试用例:

    1) 1)负载始终为54.1V/34mA、PSE 正在工作、没有功率循环。

    2) 2)负载最初为54.1V/34mA、然后负载中的 CPU 将打开其中的一些组件、因此电流将从34mA 变为大约85mA、然后我进行下电上电。

      电路板保持电源开/关、因此电流不稳定、它可以是0mA - 85mA 之间的任何值、我测量的电流超过10次、85mA 是我可以得到的最大值。

     我复制了以下一些寄存器的值:

     - 0x0、1F、  

    -0x1、E4

    - 0x2、11

    - 0x4、1F

    - 0x6、10

    - 0x8、00

    - 0xA 00

    - 0xC、00、44、04、06、  该值正在变化。

    - 0x10、00、11、该值正在变化。

    请参阅下面的波形。 它是两个0.51欧姆电阻器上的电压。

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我认为我最初的怀疑是对的。 只需澄清一下、对于第一个测试用例、34mA 是否是稳定的直流电流?

    对于第二个测试用例、电流是脉冲的 、看起来电流不符合 IEEE 标准中的 MPS 规范(MPS 是由 PD 呈现的一个电气特征、用于向 PSE 确保施加工作电压后仍然存在。 kΩ 的 MPS μF 10mA 的最小直流电流(或每325ms 至少75ms 的10mA 脉冲电流)和低于26.3k Ω 且与0.05 Ω 并联的交流阻抗。 由于 TPS23861使用直流断开、因此负载应满足 MPS 的直流电流要求。 要快速验证这一点、您可以再执行一个测试:

    1. 向电路板添加一些虚拟负载、并使电流保持在10mA 以上、然后查看 PSE 端口是否保持开启状态。  
    2. 在寄存器0x13中禁用直流断开、然后再次重新运行第二个测试用例、查看端口是否保持开启。

    总体而言、PD 负载未提供有效的 MPS 信号来保持端口开启、TPS23842的行为是预期的。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    感谢您的宝贵意见。

    0.51Ω 10mA 的最小直流电流、即10mA x 0.255Ω= 2.55mV、这意味着两个并联的 Ω 电阻器的电压必须高于2.55mV、对吗?

    对于低于26.3kΩ Ω 且与0.05uF 并联的交流阻抗、是否有一种简单的方法来获得此交流阻抗? 我的负载应远高于0.05uF、这是否会成为问题?

    我将在下周进行测试、并返回给您。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您的计算是正确的。 不要担心交流阻抗、因为我们的 PSE 器件仅使用测量直流电流来断开连接、不支持交流断开。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    正确、将0x13设置为0x0后、我的 PD 可以始终处于开启状态。

    我旁边的最后几个问题、

    -通过将0x13写入0x0、我只访问 TPS23861的寄存器、而不是 EEPROM、因此我没有25个周期的限制、对吗?

    -我能否只在54V 和 PSE_N[x]之间添加一个5.4kΩ Ω 电阻器来添加虚拟负载? 我正在使用电子负载并将其设置为恒定电阻模式、但它似乎无法工作。

    -通过用0x0写入0x13、这种方法是否有任何缺陷、因为我发现开启通道的电流将为"0"?


    感谢您迄今为止在这一主题上的帮助、您的支持对我来说非常重要、我非常感谢。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    我使用示波器和万用表测量了感应电阻器的电流、其电压不会小于2.55mV、电路板的最小值为21mV。

    在我的电路板中、我使用升压电路从12V 电压生成54V 电压、因此 R Sense 的波形中存在一些噪声、请参阅下面的详细信息、该噪声是否会导致问题?



    谢谢
    Chris