是否有人在使用 LM74610-Q1与光电压板方面有过经验?
我希望使用 LM74610-Q1并联"或"多个12V PV 面板。
由于正向电流功率损耗和相关的热量、即使使用肖特基二极管也不是一个选项。 (面板是3安培和6安培器件)。
我认为、当一个面板上色并可能被反向偏置时、我需要保护每个面板免受反向电流的影响、从而产生"热点"并损坏上色面板。
但是、我担心 LM74610-Q1可能无法检测 到反向电流的"低"变化(正如面板变暗时会发生的那样)、而且...如果面板不能完全生成相同的电压(即使是新的)、那么面板是否会永久排除在阵列之外?
任何专家的指导或经验都得到了衷心接受。
谢谢您的期待
Dave