This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:LM74610-Q1和 PV 阵列可助您一臂之力!

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749703/lm74610-q1-lm74610-q1-and-pv-arrays-help-please

器件型号:LM74610-Q1

是否有人在使用 LM74610-Q1与光电压板方面有过经验?

我希望使用 LM74610-Q1并联"或"多个12V PV 面板。

由于正向电流功率损耗和相关的热量、即使使用肖特基二极管也不是一个选项。 (面板是3安培和6安培器件)。

我认为、当一个面板上色并可能被反向偏置时、我需要保护每个面板免受反向电流的影响、从而产生"热点"并损坏上色面板。

但是、我担心 LM74610-Q1可能无法检测 到反向电流的"低"变化(正如面板变暗时会发生的那样)、而且...如果面板不能完全生成相同的电压(即使是新的)、那么面板是否会永久排除在阵列之外?

任何专家的指导或经验都得到了衷心接受。

谢谢您的期待

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我对项目符号进行了位运算、并为 LM74610-Q1制作了一个 PCB 、其中包含该器件以及一个 IPD50N04S4L08A N MOSFET 和一个2u2F MLCC 电荷泵电容器。 (随附)

    我使用了两个可变 PSU、两个都在输出端具有10欧姆的电阻(因此它们可以灌入电流)、两个-VE 端子绑定在一起并将一个电压设置为12V。 我通过装配的 PCB 馈送了这个12V 电源、该 PCB 将一个2R2串联作为漏极负载。 电路如下:从 PSU 的+ve 到 PCB 的源极(Vin)、漏极(Vout)、再到2R2、再返回 PSU 的-ve。

    监控电流时、我可以看到器件瞬间脉冲、显示组件按预期工作。

    我现在将第二个 PSU 的输出连接到 N MOSFET 的漏极(Vout)、然后缓慢地调平监测初级电路中电流的电压。 我可以看到、当第二个 PSU 的电压接近12V 时、通过 MOSFET 的电流会减小、当第二个电压超过第一个电压时、电流会停止在零。 这正是我所期望 的 LM74610-Q1 组件所能实现的。

    不过...... 再次关闭第二个 PSU、此时电流变为负值、这意味 着 LM74610-Q1 未检测到反向电流情况。
    类似  地、将第二个 PSU 上电超过12V 并突然将其施加到漏极(Vout)上会导致大约50%的成功率、LM74610-Q1会检测到反向电流并断开连接。
    这是没有希望的、因为整个想法是器件应该是反向电流保护器件。

    所以... 假设器件每次都能正常工作、 我的测试制度中肯定会出现问题?
    为什么 LM74610-Q1在 每次测试中都不会检测反向电流情况、如何使其100%可靠?

    德州工程师、请提供帮助!!!

    Dave


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    对于使用 LM74610-Q1对两个电源进行 ORing、电源应连接到每个 MOSFET 的源极(LM74610-Q1的阳极引脚)、漏极引脚应相互短路、如数据表第18页的图21所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lokesh
    是的、这是我实际上正在做的事情。 我使用一个由可变电源(PSU1)供电的 LM74610-Q1为负载供电。
    然后、我将仿真另一个 LM74610-Q1总成、其中第二个可变 PSU 连接(ORed)到 LM74610-Q1总成的漏极。
    我正在监测流经"初级"LM74610-Q1电路的电流。
    当我打开第二个 PSU 时、通过 LM74610-Q1电路的电流会随着 PSU 2的电流抵消来自 PSU1的电流而减小。
    增大电压会进一步将初级电流减小到零。 此时、我假设 LM74610-Q1将关闭其关联的 MOSFET、以防止负电流流流回 LM74610-Q1组件。
    和... 这种情况至少会发生50%的时间。 但有时电流会变为负值、这意味着 MOSFET 不会关断。
    此负电流行为有两种状态。
    1)。 电流变为负值、但在下一个"充电电容器"超时时时切换为零(我有一个2u2F 电容器、因此周期时间非常慢)。
    2)。 电流变为负值并保持负值、直到我降低 PSU 2。
    据我了解、LM74610-Q1应检测电流反向流动、并在2微秒内关断 MOSFET。
    所以…
    LM74610-Q1是否不适合与缓慢变化的反向电流配合使用?
    它是否期望快速边沿/变化来触发 MOSFET 关断?
    为什么 LM74610-Q1多次正常工作、但在其他时间无法检测到反向电流?
    我可能应该使用 LT4359和 P FET?

    我不能制造一个不是100%愚蠢的系统……所有的想法都是欢迎的。
    谢谢
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    对于 LM74610-Q1、用于检测反极性(或反向电流)的阈值(VANODE-VCATHODE)为-20mV。 数据表第7.3.3.1节(第9页)和图1 (第5页)对此进行了说明。

    当您使用 IPD50N04S4L08A MOSFET (RDS =~7Ohms)时,这意味着~3A 的反向电流应流向关闭 MOSFET。 为了验证这一点、您可以在反极性情况下监控阳极、阴极和栅极下拉引脚上的电压。

    为了以较低的反向电流值关断 MOSFET、可以使用具有较高 Rdson 的 MOSFET、但这会导致 MOSFET 中的传导损耗更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lokesh

    非常感谢您的回答、我现在意识到我对整个问题使用了错误的方法。 当我发现 LM74610-Q1时、似乎是一个很好的主意、但它已经开始让我知道、我不需要"浮动控制器"、因为所有 PV 负极侧都被通信。 因此、我可以使用以接地为基准的控制器、因此无需使用电荷泵。 我被"芯片"的技术天才所迷惑、而我可以摆脱一个更简单的系统。

    感谢您的所有投入和耐心、我相信我现在可以解决这种情况。
    祝你一切顺利
    Dave