This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:升压控制器在输出短路后停止开关

Guru**** 2582615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, PMP9779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751392/tps55340-step-up-controller-stops-switching-after-short-circuit-on-the-output

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: PMP9779

我们使用 TSP55340作为具有以下规格的升压控制器:

输入电压:21至27V、额定电压为24V

输出电压:28.5V

最大输出电流:400mA

如果我们在输出端施加短路、则控制器在大多数情况下会停止开关并且不会恢复、因此输出端为24V 减去 D5上的压降。 如果我们对输入进行循环通电、则控制器将重新启动操作。

此外、在输出上施加短路后、控制器有时会烧坏。

奇怪的是、另一个 PCB 上具有几乎相同布局的同一原理图不会表现出任何上述行为(既不会停止开关也不会烧坏)。

请问有什么问题吗?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS55340没有短路保护功能。 电流限制功能和短路是一个不同的概念。 对于 TPS55340、当负载电流非常大时、低侧 FET 导通时间 非常 短、 大约为50ns。  但即使在短路情况下、这种短暂导通时间仍然存在。  因此、在短路情况下、IC 可能会损坏。

    但实际上、如果电感器和输出二极管的额定电流不够大、则二极管或电感器可能会在 IC 之前损坏。  

    您的测试中损坏了哪个组件? 二极管、电感器还是 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    当发生损坏时、IC 上始终存在这种情况。 在测试过程中、IC 正常恢复运行的次数为50%、40-45%会停止开关、直到施加下电上电周期、5-10%会损坏。 适用的短路持续时间在70->120ms 的范围内。

    您建议使用什么来限制电流? 我们是否应该尝试使用具有更大电感和更高 DCR 的电感器?
    还有其他的吗?

    此致、
    Dimitris Kaikas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    由于 TPS55340不具有短路功能、因此必须添加额外的组件。 请参阅 TI 参考设计 PMP9779。 这一概念将是类似的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:

    我知道中断短路很重要、实际上我们将添加保护措施、使 PMP9779中描述的保护措施或持续时间更短的软件控制措施(我们现在的软件控制在170ms 的短路持续时间)。

    但这并不能解释同一设计在另一 PCB 上的工作原理、也不会出现任何问题(IC 损坏或开关功能中断)、我们必须找到确切的原因、以确保此问题不会在将来再次出现。

    您能否告知其他可能导致开关稳压器在短路情况恢复后停止工作的因素?


    此致、
    Dimitris Kaikas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaikas:

    一个可能的原因是 TPS55340的最短导通时间稍有不同。 如您所见、数据表中定义的 TON_MIN 典型值为77ns。 但实际上、在短路情况下、对于某些器件、TON_MIN 仅约为30ns、这非常短。  最小 Ton 较短的器件更有可能承受短路情况。 另一个重要的原因是布线阻抗、因为最小 Ton 非常短、因此   一点阻抗有助于 IC 承受负载短路测试。