This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:闩锁问题

Guru**** 2584455 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751152/lm5116-latch-off-problem

器件型号:LM5116

您好!

我们的工厂遇到了 LM5116的闭锁问题。 无锁存功能。 但在现场、我们发现了一些闭锁情况。

IC 运行被锁存。 故障消除后、稳压器将重新启动。

以下是我们针对此故障 PSU 的一些发现:-

  • 锁存时、UVLO 几乎为0V。 在循环输入时、降压转换器会再次工作
  • 热关断将自动恢复。 因此、这不是 OTP 造成的
  • OCP 还将自动恢复

请帮助我们调查并告知我们电源中出现这种异常锁存的原因。

如果您需要查看原理图、请告诉我(希望脱机发送)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是

    是的、将原理图和布局轻松地预先设计好。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请接受友谊请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请同时发送完整的快速入门计算器文件(可从产品文件夹下载)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否确定 EN 未下拉? 也请发送 PCB 布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EN 引脚上的电压在闭锁期间非常稳定。 在大多数情况下、闭锁无法恢复、直到输入电压再次断开-接通。 但是、在一种情况下、降压转换器将在几个小时后恢复。

    如需了解相关信息、频率约为110kHz、负载为5.6V/10A、峰值为18A。 OCP 点为22A。 输入电压为20-31.5V。

    我们的数千种产品(电信系统)安装在许多位置、其中大多数都非常远。 有几个百分比的人随机地遇到了这个问题。 现在、我们面临着巨大的问题、需要您的专业知识。 请给您一个手,指导我们找出根本原因。

    谢谢!
    张彬彬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EN 引脚上的电压在闭锁期间非常稳定。  在大多数情况下、闭锁无法恢复、直到输入电压再次断开-接通。 但是、在一种情况下、降压转换器将在几个小时后恢复。

    如需了解相关信息、频率约为110kHz、负载为5.6V/10A、峰值为18A。 OCP 点为22A。 输入电压为20-31.5V。

    我们的数千种产品(电信系统)安装在许多位置、其中大多数都非常远。  有几个百分比的人随机地遇到了这个问题。 现在、我们面临着巨大的问题、需要您的专业知识。 请给您一个手,指导我们找出根本原因。

    谢谢!

    张 Binbine2e.ti.com/.../4174.LM5116_5F00_quickstart.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binbin、ikon、

    当 VCC UVLO 发生或断续计数器过期(ILIM)时、内部 UVLO 下拉 NMOS 锁存。 当 VCC UVLO 清零且 UVLO <~200mV 时、它将释放。

    请注意、UVLO 必须拉至~200mV 以下才能释放锁存器。 下拉 FET 的典型值约为100欧姆。 如果 UVLO 引脚的阻抗过低、LM5116可能无法将 UVLO 拉至足够低的水平来复位锁存器、并且器件可能会保持关断状态。

    也许您可以从这个角度检查 UVLO 的行为。

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回复!

    我们知道、100欧姆 MOSFET 将触发、然后在 Vcc 上的 UVLO、HB、OTP 和 OCP 上的 UVLO 等4种情况下拉低 UVLO 引脚256个周期。  但 根据 LM5116数据表、当 UVLO 引脚低于200mV 且温度< 155°C 时、LM5116将重新启动。 我们提到的情况是、UVLO 引脚始终为0V (测量时、引脚2和 GND 之间的电阻为80欧姆以上)、并且降压转换器始终关闭。 所有其他引脚(EN、Vin、VccX 和 Vcc 等)的电压可满足重新启动条件。

    我想知道 LM5116是否存在隐藏状态以保持锁存状态。 请再次与我们分享您的专业知识。

    谢谢!

    此致张彬彬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宾宾宾宾宾、您好!

    接下来、在 UVLO 上分压电阻器上安装二极管、以便在 VIN 变为低电平时 UVLO 到 GND 的电容放电。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的建议!

    请允许我稍微介绍一下这个问题的背景:我们在现场发现了锁存器问题案例、并尝试在我们的实验中重复锁存器、以便制定一个可靠的解决方案。 但到目前为止,我们还没有运气。

    我们在使用或不使用放电二极管的情况下进行了测试、现在无法重复闩锁问题。 我认为、如果 Vin 变低、该二极管用于强制转换器关断、否则、转换器可能在非常低的 Vin 电压下工作(UVLO 仍然为高电平)、并可能对某些组件造成过载。 我们的测试表明、这对于我们的应用来说不是问题、因为我们为外部组件留有很大的裕度。

    我再次访问了数据表、发现了以下两个描述:

    1.第15页,“正常运行的最大 EN 转换时间是一个开关周期。 μs、对于250kHz 运行、使能上升时间必须小于4 μ s。" 我们尝试减慢 EN 的上升速度、降压转换器可以正常重新启动。 我想知道,如果上述条件遭到违反,可能会产生什么结果。   

    2.第15页,"在更高的开关频率(大于大约250kHz)下,如果不使用故障电容器,则可以禁用断续定时器。" 尽管频率为110kHz、并且转换器中存在故障电容器(0.22uF)、但我想知道禁用的断续计时器(在256个周期计数时)是否会启用? 如果发生上述情况、则会导致锁存(无法重新启动)。  

    期待您的回复、祝您度过美好的周末。

    此致张彬彬