您好!
我们的工厂遇到了 LM5116的闭锁问题。 无锁存功能。 但在现场、我们发现了一些闭锁情况。
IC 运行被锁存。 故障消除后、稳压器将重新启动。
以下是我们针对此故障 PSU 的一些发现:-
- 锁存时、UVLO 几乎为0V。 在循环输入时、降压转换器会再次工作
- 热关断将自动恢复。 因此、这不是 OTP 造成的
- OCP 还将自动恢复
请帮助我们调查并告知我们电源中出现这种异常锁存的原因。
如果您需要查看原理图、请告诉我(希望脱机发送)。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的工厂遇到了 LM5116的闭锁问题。 无锁存功能。 但在现场、我们发现了一些闭锁情况。
IC 运行被锁存。 故障消除后、稳压器将重新启动。
以下是我们针对此故障 PSU 的一些发现:-
请帮助我们调查并告知我们电源中出现这种异常锁存的原因。
如果您需要查看原理图、请告诉我(希望脱机发送)。
谢谢。
您好!
EN 引脚上的电压在闭锁期间非常稳定。 在大多数情况下、闭锁无法恢复、直到输入电压再次断开-接通。 但是、在一种情况下、降压转换器将在几个小时后恢复。
如需了解相关信息、频率约为110kHz、负载为5.6V/10A、峰值为18A。 OCP 点为22A。 输入电压为20-31.5V。
我们的数千种产品(电信系统)安装在许多位置、其中大多数都非常远。 有几个百分比的人随机地遇到了这个问题。 现在、我们面临着巨大的问题、需要您的专业知识。 请给您一个手,指导我们找出根本原因。
谢谢!
Binbin、ikon、
当 VCC UVLO 发生或断续计数器过期(ILIM)时、内部 UVLO 下拉 NMOS 锁存。 当 VCC UVLO 清零且 UVLO <~200mV 时、它将释放。
请注意、UVLO 必须拉至~200mV 以下才能释放锁存器。 下拉 FET 的典型值约为100欧姆。 如果 UVLO 引脚的阻抗过低、LM5116可能无法将 UVLO 拉至足够低的水平来复位锁存器、并且器件可能会保持关断状态。
也许您可以从这个角度检查 UVLO 的行为。
此致、
Tim
您好、Tim、
感谢您的回复!
我们知道、100欧姆 MOSFET 将触发、然后在 Vcc 上的 UVLO、HB、OTP 和 OCP 上的 UVLO 等4种情况下拉低 UVLO 引脚256个周期。 但 根据 LM5116数据表、当 UVLO 引脚低于200mV 且温度< 155°C 时、LM5116将重新启动。 我们提到的情况是、UVLO 引脚始终为0V (测量时、引脚2和 GND 之间的电阻为80欧姆以上)、并且降压转换器始终关闭。 所有其他引脚(EN、Vin、VccX 和 Vcc 等)的电压可满足重新启动条件。
我想知道 LM5116是否存在隐藏状态以保持锁存状态。 请再次与我们分享您的专业知识。
谢谢!
此致张彬彬
您好、Tim、
感谢您的建议!
请允许我稍微介绍一下这个问题的背景:我们在现场发现了锁存器问题案例、并尝试在我们的实验中重复锁存器、以便制定一个可靠的解决方案。 但到目前为止,我们还没有运气。
我们在使用或不使用放电二极管的情况下进行了测试、现在无法重复闩锁问题。 我认为、如果 Vin 变低、该二极管用于强制转换器关断、否则、转换器可能在非常低的 Vin 电压下工作(UVLO 仍然为高电平)、并可能对某些组件造成过载。 我们的测试表明、这对于我们的应用来说不是问题、因为我们为外部组件留有很大的裕度。
我再次访问了数据表、发现了以下两个描述:
1.第15页,“正常运行的最大 EN 转换时间是一个开关周期。 μs、对于250kHz 运行、使能上升时间必须小于4 μ s。" 我们尝试减慢 EN 的上升速度、降压转换器可以正常重新启动。 我想知道,如果上述条件遭到违反,可能会产生什么结果。
2.第15页,"在更高的开关频率(大于大约250kHz)下,如果不使用故障电容器,则可以禁用断续定时器。" 尽管频率为110kHz、并且转换器中存在故障电容器(0.22uF)、但我想知道禁用的断续计时器(在256个周期计数时)是否会启用? 如果发生上述情况、则会导致锁存(无法重新启动)。
期待您的回复、祝您度过美好的周末。
此致张彬彬