请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27742-G1 你好。。。
我现在正在使用 BQ27742-G1电量监测计。 我已经为 I2C 电量监测计和控制器制作了一个简单的编程代码(stm32l053c8)。 我还使用 TENERGY 锂离子3.7V 1400mah 作为电量监测计。 并通过一种简单的设置、通过串联连接电阻器对电池放电、这样我就可以在特定的充电状态下获得值电压。
由于电池放电、我可以获得新的电压值、但在我移除电池和插座之前、SOC (如果充电状态)不会更新。
因此、请告诉我、为什么 SoC 在电压更新时不自行更新。 是否需要为此进行任何其他配置...