This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:在与 stm32lo53c8进行 I2C 通信期间获取 SOC 更新值时出现问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750827/bq27742-g1-problem-to-get-updated-value-of-soc-during-i2c-communication-with-stm32lo53c8

器件型号:BQ27742-G1

你好。。。

我现在正在使用 BQ27742-G1电量监测计。 我已经为 I2C 电量监测计和控制器制作了一个简单的编程代码(stm32l053c8)。 我还使用 TENERGY 锂离子3.7V 1400mah 作为电量监测计。 并通过一种简单的设置、通过串联连接电阻器对电池放电、这样我就可以在特定的充电状态下获得值电压。

由于电池放电、我可以获得新的电压值、但在我移除电池和插座之前、SOC (如果充电状态)不会更新。

因此、请告诉我、为什么 SoC 在电压更新时不自行更新。 是否需要为此进行任何其他配置...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    有一个使用监测计的过程。 您需要先执行化学 ID 识别、然后再执行学习周期

    谢谢
    Onyx