This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30606:LMZ30606 -从 RT 模式切换到 CLK 模式,PG 压降

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745601/lmz30606-lmz30606---switch-from-rt-mode-to-clk-mode-pg-drop

器件型号:LMZ30606

大家好、团队成员

当从 RT 模式切换到 CLK 模式时、大约10us 后、PG 引脚将下降。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    让我使用 EVM 来看看这一点、看看在 RT 模式到 CLK 模式转换期间 PG 引脚的样子。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    我在以下应用中采用了 LMZ30606EVM:VIN = 5V、Vout = 3.3V、FSW_DEFAULT = 1MHz、FSW_clk = 2MHz。 附加的是工作台测试的范围。 测试序列如下:使用 FSW_DEFAULT (RT 模式)加电->打开 FSW_CLK (CLK 模式)->关闭 FSW_CLK (返回 RT 模式)。   

    在这里、您将注意到、当从 RT 模式转换到 CLK 模式时、PWRGD 没有下降。 但是、当您从 CLK 模式切换回 RT 模式时、PWRGD 会暂时下降。 请注意、数据表详细说明了如何不从 CLK 切换回 RT 模式(第8.12节)。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jimmy
    谢谢。 我的意思是下降是你捕获的下降。 它是否未解析?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    我想进一步强调、数据表特别建议不要从 CLK 模式切换回 RT 模式、因为内部开关频率在恢复到 RT 电阻器设置的开关频率之前会下降到较低的频率。 如果在此 CLK 模式到 RT 模式转换期间输出电压下降过多、 PWRGD 引脚会暂时变为低电平。 这可以在我发送给您的波形中看到、Vout 在这里略微下降。  

    因此、我认为这种下降是由这种无效转换引起的伪影。 这表明该器件不应用于动态开关频率应用。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy

    很抱歉、您的照片有误。 请参见下图。 蓝色是 CLK、黄色是 PG。 如您所见、在使用大约10us 的 CLK 模式后、会有一些下降。

    输入电压为5.2V、输出为1.1V。 CLK 频率为800kHz。 那么、您能更详细地了解一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    如果可能、您还可以附加原理图。 我想全面了解一下您的系统。 您使用的是什么 RT 电阻器? 理想情况下、我希望使用您的系统应用测试 EVM、以便进行同类比较。  

    仅需澄清一点、您似乎会观察到从 RT 模式(由 RT 电阻器设置)转换到 CLK 模式(生成的外部时钟)后 PWRGD 变为低电平。 正如我在上面的范围热图中所示、我没有看到任何意外的 PWRGD 下降。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiao、

    对此进行了任何更新?

    此致、
    Jimmy