This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:为什么电源连接器上使用电容器

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751240/tm4c129encpdt-why-capacitor-across-power-connector

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好、先生、

我有疑问、我已经验证了很多控制卡、LED 模块、 每个控制卡和 LED 模块都有一个电源连接器、电源连接器上有电容器、我是否知道为什么使用电容器以及如何计算电容器值。 我不知道这个。 请帮帮我。 在我的 LED 模块中、它们使用的是额定电压为6V 的10uF。 我不知道他们是如何计算这个值的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在电源连接器两端使用的是介于5V 和 GND 之间的电容器、则答案是使用滤波电容器来处理电源的纹波并降低系统中的噪声。 电容值通常根据输入端的预期纹波电压和输出端的容许纹波进行计算。 10uF 非常常用、因为它在降低纹波电压的有效性和 PCB 上占用的尺寸之间有很好的平衡、这使得它对于输入纹波电压会发生变化的通用应用很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我可以理解您的答案、但我还有其他一些问题、您可以用一些示例解释一下。

    目前我使用的是5V 40Amps SMPS,其交流信号的频率为220V、2.5Amps、50Hz,这意味着如何知道此 SMPS 的输入纹波电压并在电源连接器上放置正确的电容器??

    我已经尝试过这个公式、它是否正确???

    纹波系数 = 1/4x1.732xfxCxRL

    RL = 5/40A = 0.125欧姆

    C= 470uF/25V

    然后纹波因子值= 0.49%、这是正确的 orelse

    如果我使用10uF 而不是470uF 、则纹波因数值= 0.43%、这是正确的???

    请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishitha、  

    感谢您使用 E2E、为了更全面地了解您的问题、您能告诉我有关您的设计的更多信息吗?  您能否发布原理图?  它使用哪些 TI 器件?  

    我们有许多 SMPS 参考设计,例如 :www.ti.com/tool/TIDA-01495 。  我们还在电源设计中使用 WEBENCH、这不仅考虑了纹波效应、还考虑了电源的总体性能。  您可以在设计中尝试一下: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator?powerSupply=1  。

    此致、

    ~Leonard