您好、先生、
我有疑问、我已经验证了很多控制卡、LED 模块、 每个控制卡和 LED 模块都有一个电源连接器、电源连接器上有电容器、我是否知道为什么使用电容器以及如何计算电容器值。 我不知道这个。 请帮帮我。 在我的 LED 模块中、它们使用的是额定电压为6V 的10uF。 我不知道他们是如何计算这个值的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我有疑问、我已经验证了很多控制卡、LED 模块、 每个控制卡和 LED 模块都有一个电源连接器、电源连接器上有电容器、我是否知道为什么使用电容器以及如何计算电容器值。 我不知道这个。 请帮帮我。 在我的 LED 模块中、它们使用的是额定电压为6V 的10uF。 我不知道他们是如何计算这个值的
尊敬的先生:
我可以理解您的答案、但我还有其他一些问题、您可以用一些示例解释一下。
目前我使用的是5V 40Amps SMPS,其交流信号的频率为220V、2.5Amps、50Hz,这意味着如何知道此 SMPS 的输入纹波电压并在电源连接器上放置正确的电容器??
我已经尝试过这个公式、它是否正确???
纹波系数 = 1/4x1.732xfxCxRL
RL = 5/40A = 0.125欧姆
C= 470uF/25V
然后纹波因子值= 0.49%、这是正确的 orelse
如果我使用10uF 而不是470uF 、则纹波因数值= 0.43%、这是正确的???
请帮帮我
您好 Nishitha、
感谢您使用 E2E、为了更全面地了解您的问题、您能告诉我有关您的设计的更多信息吗? 您能否发布原理图? 它使用哪些 TI 器件?
我们有许多 SMPS 参考设计,例如 :www.ti.com/tool/TIDA-01495 。 我们还在电源设计中使用 WEBENCH、这不仅考虑了纹波效应、还考虑了电源的总体性能。 您可以在设计中尝试一下: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator?powerSupply=1 。
此致、
~Leonard