This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/722773

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750909/tps3852-https-e2e-ti-com-support-power-management-f-196-t-722773

器件型号:TPS3852

大家好、

希望知道 WDI 引脚处于开路状态时的电压电平是多少。 当我们不驱动信号时、我们观察到1.2V。

这是可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SelvaKumaran

    WDI 是一个数字引脚。 如果未使用该引脚、则应将 WDI 引脚连接到 VDD 或 GND、以确保 IDD 没有增加。 由于数字逻辑门的架构、将引脚置于中间电压会导致电源电流增加。 我想当 WDI 悬空时、WDI 引脚电压读数将在 VDD 和 GND 之间、但同样、由于浪费了过多的电流、因此不建议这样做。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。 大多数基于操作系统的 MCU 需要几秒钟至一分钟的时间才能启动。 在此期间、GPIO 将保持 I/p 或三态。 这意味着 GPIO 将处于开路状态。 当这种类型的 GPIO 连接到 WDI 时、您是否怀疑 WDI 引脚在此期间存在泄漏。 数据表不建议在该引脚上使用任何 PU 或 PD、但提到了不使用中间电压进行驱动。 在本例中、我们不使用任何其他电压驱动引脚。 请告诉我这种情况的影响。 此引脚内部是否 PU 转基准电压1.2V 与 MR 引脚类似、还是泄漏?

    -Selva  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Selva、

    在这种情况下、理想情况下、您将使用 SET 引脚在几秒至一分钟的启动时间内禁用看门狗。 使用 GPIO 将设置为逻辑低电平将导致 WDI 输入被忽略。 然后、当一切启动时、您可以将设置恢复为逻辑高电平、然后正常使用 WDI。 这还可以防止 WDI 上的输入在启动期间导致错误的看门狗故障。

    我们不建议在 WDI 上使用任何上拉或下拉电阻器。

    WDI 在内部连接到逻辑块、因此不直接连接到上拉电阻器。 如果 GPIO 处于三态、将会出现额外的泄漏、但这不是问题、因为这在启动期间仅持续几秒至一分钟、而不是在正常运行条件下。

    配置没有问题、除非在看门狗超时期间没有下降沿脉冲到达 WDI、否则在启动期间可能会出现看门狗故障。

    我希望我能回答你的问题。 如果您需要其他信息、请告诉我。 谢谢!

    Michael