请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3852 大家好、
希望知道 WDI 引脚处于开路状态时的电压电平是多少。 当我们不驱动信号时、我们观察到1.2V。
这是可以接受的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
希望知道 WDI 引脚处于开路状态时的电压电平是多少。 当我们不驱动信号时、我们观察到1.2V。
这是可以接受的吗?
您好、Michael、
感谢您的回复。 大多数基于操作系统的 MCU 需要几秒钟至一分钟的时间才能启动。 在此期间、GPIO 将保持 I/p 或三态。 这意味着 GPIO 将处于开路状态。 当这种类型的 GPIO 连接到 WDI 时、您是否怀疑 WDI 引脚在此期间存在泄漏。 数据表不建议在该引脚上使用任何 PU 或 PD、但提到了不使用中间电压进行驱动。 在本例中、我们不使用任何其他电压驱动引脚。 请告诉我这种情况的影响。 此引脚内部是否 PU 转基准电压1.2V 与 MR 引脚类似、还是泄漏?
-Selva