您好、TI、
我们使用 TPS2411作为 OR BBU (7.2V)和12V 主电源轨的 ORing 电路、发现即使 TPS2411被禁用(始终显示12V)、BBU 的电压仍约为9.26V、确认栅极为0V。
我们以前使用跳线(0欧姆)将源总线(BBU)连接到引脚。 移除跳线后、该泄漏电压消失。
因此、我们需要通过电荷泵和偏置电源部分确认从 Vdd 引脚到引脚是否有任何泄漏路径?
标准
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI、
我们使用 TPS2411作为 OR BBU (7.2V)和12V 主电源轨的 ORing 电路、发现即使 TPS2411被禁用(始终显示12V)、BBU 的电压仍约为9.26V、确认栅极为0V。
我们以前使用跳线(0欧姆)将源总线(BBU)连接到引脚。 移除跳线后、该泄漏电压消失。
因此、我们需要通过电荷泵和偏置电源部分确认从 Vdd 引脚到引脚是否有任何泄漏路径?
标准
您好 Stan、
从 C 到 IC 内部存在泄漏。 它显示在随附的 PDF 文档中。
解决方案是根据连接的数据连接上的负载。
5k A 时、我测量4.6V、-->这意味着0.92mA 的电流。
在150k A 时、我测量10.0V ->这意味着0.066mA 电流。
这与 E2E 主题中随附的测量结果一致。
e2e.ti.com/.../1738.1031.TPS241x-Leakage-Path_5F00_Measurements.pdf
请告诉我这是否能解答您的问题。
此致、
Kari。