This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:更改电池容量

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731196/bq34z100-g1-changing-battery-capacity

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQ34Z100EV2400

大家好、

我对这个问题有疑问:

在该主题中、我们在配置 BQ34Z100-G1器件以分别与2S 铅酸电池5000mAh 配合使用方面获得了帮助。 现在、我们需要使用相同的配置、但这些电池会替换为更大的配置- 8000mAh。 我已加载旧配置并更改了:

  • 设计容量从5000到8000、
  • 从10000到16000的设计能源。

然后、我已将电池充满电。 问题在于设计容量仍然为4730mAh (请参阅下面的屏幕截图)。 现在、我将通过一个10欧姆电阻器对电池放电。

我还附上了 gg.csv 文件。 我在这里做错了什么?e2e.ti.com/.../enersys_5F00_e.gg.rar

我希望在这一问题上提供所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    对于新电池、请使用 GPCCHEM 工具确定新电池的化学 ID。 在化学 ID 匹配的情况下、请使用化学选项卡将新的化学 ID 编程到监测计中。

    可以在以下网址找到 gpcchem 工具和说明: http://www.ti.com/tool/gpcchem

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、感谢您的回答。 我知道它是哪种化物、因为它具有相同的电池、但容量更高。 知道了化学成分、我再次对其进行了编程、但完整的充电容量没有变化

    我仍在对这些电池放电。 下次完全充电后是否会更新?:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    如果它们是相同的单元格、并且容量差异百分比在 Qmax 更新限制范围内、则是的、Qmax 将在学习周期完成后更新以反映您的新容量。

    对于此学习周期、请将最大 Qmax 变化参数设置为100%。 在学习周期完成后、该值可能会降低。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、感谢您的回答。

    总结一下这种方法(请在我错的地方纠正我):

    1. 我记得我的电流最大 Qmax 变化值、
    2. I 将最大 Qmax 更改为100、
    3. 我对电池进行完全放电、
    4. 我为电池充满电、
    5. 我输入旧的最大 Qmax 变化、

    是这样吗? 或者、我是否应该为学习周期做出更多改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    如果使用已学习的监测计中的 gg.csv、可以。 请确保增加时间、以便在充满电后让电池完全放松、并在完全放电后完全放松。 请监控器件的 Qmax 以及 RA 表中的值、以确保它们已更新。

    或者、您可以设置"已学习"状态= 0x04并执行学习周期(正如您在上一个课程中所做的那样)。 这样、当状态从0x04变为0x05、然后从0x05变为0x06时、您将能够监控监测计。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    我会先尝试您的第一个建议、然后让您知道结果。 非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    我期待看到结果。

    为了帮助他人解决类似的问题、您是否可以将此主题保留为"TI 认为已解决"。 这表明 TI 认为问题已得到解答。 如果测试有问题、请随意在此主题或新主题中发帖并链接到此主题、以便我们继续讨论。

    如果测试进展顺利、您可以确认建议有助于解决您的问题、请单击绿色的"已解决"按钮。

    有关此系统的更多信息、请访问 :e2e.ti.com/.../694649

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 我将在下周初通知您。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    今天我回到工作岗位,想放电周末充电的电池,并在这之前更换 Qmax。 问题是最大 Qmax 变化已设置为100:

    我现在将开始对电池放电、但我以前没有设置该值。 为什么它本身发生了变化? 我现在是否应该放电并希望 Qmax Cell 0将自身更改为大约8000mAh?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    100%是使用此监测计的 Qmax 的默认值、允许在监测计位于系统侧的情况下使用可拆卸电池。 建议是从默认值引入此值的情况。

    当电池组端时、通常会引入该值、以便丢弃可能导致 Qmax 发生错误大移位的错误读数。

    请运行充电和放电周期。 可能需要两次完全放电才能看到 Qmax 和 RA 表更新。

    如果问题仍然存在、请将更新状态设置为0x04、并执行具有2个完整放电周期的学习周期。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    好的、今天我把电池放电到办公室。 明天早上、它们将保持在大约3.3V 的电压。 我将检查 Qmax 值并执行完全充电。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    听起来不错。 提醒一下、对于铅酸、Qmax 和 Ra 表仅在放电时更新。 如果您看到其中一个已更新、但另一个已更新、请执行另一个放电。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    今天、我打开了放电电池上的 Bq Studio 后、我注意到容量最终发生了变化!

    我现在正在为电池充电。 在导出文件进行生产之前、我是否还需要更改其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    请检查 RA 表以确认它们也已更新。

    下面是 bq34z100的旧生产指南: www.ti.com/.../slua665

    应该很快发布与 bq34z100-G1相关的更新版本、然而、文档中有一些重要的细节、这些细节不是特定于工具链的、应该注意。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    电池现已充满电、具有正确的实际容量。 问题是 RA 值与之前编程的5000mAh 电池组中的值完全相同。

    这是旧包装:

    这是新的一个:

    这意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    RA 表尚未更新。 如果另一个器件的 RA 标志也是 ff55和 FFFF、则 RA 表也没有更新到超过第一个器件的默认值。

    为了确保 RA 表更新、请设置更新状态= 0x04并执行学习周期。 由于这种化学物质是铅酸、因此需要完全放电2次。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    好的、我已经将更新状态寄存器设置为4 (已设置为2)、现在我正在对充满电的电池放电。 2个放电周期后、我应该怎么做? 我是否应该检查更新状态是否变为5、然后手动将其设置为2?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    在第二次放电后的休息期间、它将自动从0x05更新为0x06。 设置为0x06后、在测试 SOC 性能以准备生产后、手动将其设置为0x02。 还可以手动将其他参数(如周期计数)设置为01、并将其他参数设置为0、如上面链接的量产指南中所述。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我已经完成了2个完整的放电周期。 SoC 现在为0%。  问题是更新状态设置为4,而不是5或6。 RA 表也没有更新。  我应该怎么做?

    此外、我的设计容量恢复到~4700mAh、已经达到~7800mAh (正确)。 我想知道、问题可能是在放电期间 SoC 不会一次降至0%。 它降至2%、ALERT 引脚断开了放电电阻器。 然后、我手动将其放电至0% 1天层。 此时、我设置以下值:

    在我的硬件配置中、#Alert 信号用于切断负载:

    因此、对于电流配置、我希望负载恰好在0% SoC 或3.1V 时断开。这对于学习周期是正确的吗?

    我需要补充的是、我无法真正关闭警报保护、因为我无法及时手动断开负载-这将是夜间、我在家、而不是办公室。 如果我不断开连接、并且没有#ALERT 配置、则电池将完全耗尽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    电池在达到终止后将弹回。 该器件无需在放电时达到0%即可学习 Qmax。 对于铅酸、所需的 DOD 下降仅为50%。 请在测试之前、测试之后和测试日志之后发送 gg.csv 文件、以便我分析日志并提供建议。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    好的、感谢你的帮助。 在这种情况下、我现在要附加预测试 gg 文件:

    e2e.ti.com/.../before_5F00_test_5F00_charge.gg.zip

    此时、电池几乎完全放电。 我现在打开日志记录并开始为电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、在充电一段时间后、我在这里附加寄存器和日志。 由于 EV2400器件一直与 USB 断开连接、因此许多文件上的日志会被截断。 我必须手动重新连接 EV2400并重新启动应用。 一段时间后、我用 EV2300器件替换了 EV2400器件-它工作正常。 test08日志是使用 EV2300获取的。 我只能将设备充电到65%左右、因为现在我必须离开办公室。 如果您需要充满电的日志、我将在周末继续登录。

    e2e.ti.com/.../6470.data.zip

    我现在将继续充电过程。 我将日志保存在基于云的文件夹中。 Battery Management Studio 软件足以在附加每个日志行后关闭文件。 这意味着该文件将逐步更新、我将能够在家中检查 SoC 是否100%正常工作并将其发布在此处。 请告诉我、您需要我做任何其他事情。

    PS:EV2400无法正常工作、因为它会不断断开连接。 我该怎么做? 这仅在器件充电期间发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    我期待看到完整的日志。  

    关于 EV2400的断开连接、请确保使用此处提供的最新固件升级设备:

    能否详细介绍一下您的环境?  您使用的是哪个版本的窗口?  设备是否已插入集线器?  如果是、请将 EV2400直接连接到计算机上的 USB 端口。

    如果这不能改善这种情况…

    作为测试、请进入计算机上的设备管理器、打开控制 EV2400插入 USB 端口的 USB 主机控制器。  请禁用"允许计算机关闭此设备以节省电源"选项。  请告诉我此测试后问题是否得到解决。

    此致、

    此致、
    Bryan Kahler


    了解 有关 BQ34Z100-G1的更多信息 、包括 技术文档 和 工具/软件/固件 以及 常见问题解答。  要开始使用 、请参阅快速入门指南、了解如何查找您的化学 ID 并执行 电压电流 校准。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、感谢您的回答。

    EV2400使用显示器内的集线器连接到 PC。 显示器已连接至坞站。 最终、集线站通过 USB C 端口连接到 PC。 周一早上、我将尝试将 EV2400直接连接到 PC、但我怀疑问题是什么。 正如我说过的、这仅在充电期间发生。 器件是最新的、我记得检查一下、就该主题而言、大约需要2周时间:

    至于操作系统、我使用的是 Windows 10 64位。 如果直接连接设备不起作用、我将在设备管理器中禁用节能功能、如您所说。 但是、就我所记得的而言、它是一个通用 FTDI 驱动程序、因此应该可以、因为我一直在其他器件中使用 FTDI。

    至于日志记录、SoC 目前为81%:

    e2e.ti.com/.../test09.zip

    充电电流现在非常低、可能会达到100% SoC。 我将在文件100%后发布该文件。 如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是100%已充电电池日志。

    e2e.ti.com/.../8463.test09.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    感谢您对日志进行充电。 请在开始放电部分之前让器件完全休息(然后休息)。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    以下是充满电后的 gg 文件(应与充满电日志一同提供):

    e2e.ti.com/.../after_5F00_full_5F00_charge.gg.gg.zip

    此文件与充电前获得的文件之间只有2个差异:

    1:

    之前:"电量监测"、"状态"、"电池 V 在 Chg Term 中"、"2235"、"mVol"

    之后:"电量监测"、"状态"、"电池 V 在 Chg Term 中"、"2185"、"mVol"

    2:

    之前:"校准"、"数据"、"CC 偏移"、"-1410"、"num"

    之后:"校准"、"数据"、"CC 偏移"、"-1413"、"num"

    但我认为这不是不寻常的吗?

    我不会继续进行放电记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    以下是放电文件(日志和 gg 文件)。

    e2e.ti.com/.../disch.zip

    放电停止在1%、这意味着数据表中存在误差:

    并且我的 SOC1阈值设置为1、这意味着#ALERT 应该仅在达到0% SoC 后触发、而不是像达到1%时触发。 我是否理解正确?

    我希望我提供的所有文件都能有所帮助。 满电量寄存器仍然有故障。 请在您有时间的情况下尽快告诉我后续步骤。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    感谢您提供更新的日志、我将在星期五之前对它们进行分析并提供更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    抱歉、我的回复延迟-正确、SOC1参数的读数应小于或等于。

    更准确的措辞可在数据表的第16页上找到-- SOC1:达到充电状态阈值1。 置位时为 true。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    没问题。
    直到本周结束、我将无法测试设置。 不过、如果您能找到一些东西、请告诉我。 电池容量长时间停留在5000 mAh 左右、而不是8000 mAh、并且状态不变。 期待您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    您可以向我们发送 chemID 命令和 chemID 校验和命令并发送结果吗? chemID 和 chemID 校验和命令返回了哪些值?

    我已向您发送了一份 PM、其中包含了有关化疗 ID 的进一步步骤。

    从日志中可以看出、放电恰好位于学习所需的50% DOD 下降的边缘。 请减小以在下次放电时释放电流。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    以下是 chem_id 命令和校验和:

    我现在将以更低的电流放电并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    感谢您的更新。 化物 ID 似乎已正确编程。 期待收到电流降低的新日志。

    从0x04更新到0x06需要两个充电/放电周期。 每次放电后应进行更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、
    以下是第一个放电日志:
    e2e.ti.com/.../dschrg_5F00_20R.zip

    现在、我将再次为电池充电、然后放电并提供两个日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    这是收费日志。 遗憾的是、EV2300适配器在大约70%的 SoC 上停止工作。 我今天早上再次连接了它、以便在充满电后为您阅读一份简短的日志。 现在、我将等待一段时间并开始第二次(慢速)放电。

    e2e.ti.com/.../logs_5F00_chrg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    感谢您的日志。 您能否在发送出院日志时对其进行整合?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    很抱歉、由于这一个、如果通信失败、所有日志都将合并。 以下是放电日志:

    e2e.ti.com/.../dschrg_5F00_20R_5F00_2_5F00_cons.zip

    记忆状态未更新、这是第二次放电...

    此外、请注意一个有趣的功能。 在此应用中、#ALERT 信号将负载与电池断开。 当剩余电量降至1mAh 或电压降至3.2V 时、#ALERT 被置为有效。 然后、为了取消置位、如果我记忆正确、剩余容量需要高达100mAh、电压高于4V。有趣的事实是电池似乎是"自充电"。 在日志中、您可以看到放电后、随着时间的推移、剩余容量高达120mAh (3% SoC)。 尽管我可以了解负载断开后电池上的电压如何上升、但 SoC 为何会上升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    感谢您的日志。 我将进行分析、由于负载过重、我将在星期五之前更新此主题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    几天后、电池仍处于放电状态。 我注意到、根据 BQ、它本身正在充电(即使没有外部充电、只有内部负载)。 几天后、它会自动充电高达4%:

    这是否可能是由于一些无效的 Bq 芯片配置造成的? 虽然我可以理解电压为什么会逐渐上升、但我不会因为充电状态而得到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    您是否为器件校准了(1)电路板失调电压和 cc 失调电压(3)和(3)电流? 如果没有、请确保这样做

    虚假电流可能由小型感应电阻器或噪声电路板引起-如果是这种情况、请增大死区参数的值。 请在静止时记录电路板、以确定 SOC 的上升是否是由"虚假电流"引起的。

    您的 gg 文件指示您使用的是10m Ω 感应电阻器、因此不太可能出现这种情况、但如果问题仍然存在、请记录启用了所有列的行为、以便我们可以在静止时分析 SOC 的增加情况。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、感谢您的回答。 是的、使用您提到的校准方法对器件进行了校准。 我将在休息时记录器件、但您能告诉我您的意思是"启用所有列"吗? 在 Bq Studio 中、我只能看到一个日志按钮。

    此外、"Deadband (死区)"参数的确切名称是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我有一个放电日志。 它记录了大约2天。 它从快速放电开始、然后保持平静。 我注意到一些关于剩余容量的特殊活动... 在初始放电后、它逐渐开始出现(这是重影电荷吗?)、但奇怪的是、大约40-50mAh、它会重新启动至0、以便再次开始上升。 请随时查看日志。

    PS:断开 EV2300与坞站的连接并将其直接连接至笔记本电脑 USB 端口似乎有助于定期断开工具。

    e2e.ti.com/.../dsch_5F00_ghost.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    感谢您提供更新的日志。  很高兴听到拆除外部集线器有助于解决 EV2300的连接问题。

    要确保所有列均已记录、请执行以下步骤:

    1. 在窗口>首选项>所有全局设置中、选择高级视图、如下所示:

      这将使您能够在寄存器和位寄存器窗口中查看日志和扫描的复选框。  请确保选择了所有选项、如下所示:

    2. 在窗口>首选项>数据存储器中、请选择导出所有列、以便在 gg.csv 文件中导出所有列

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、感谢您的回答。
    我检查了您指示的所有内容、并将继续记录。 明天早上、我将向您发送新日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    在您的帖子后、我将在所有设置修复后附加进一步的日志文件。

    e2e.ti.com/.../dsch_5F00_ghost_5F00_2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    感谢您提供更新的日志。 由于电流负载、EOD 将在星期四响应。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、
    没问题,谢谢。 期待您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    您能否向我发送您整个学习周期的日志?  我在最后一个日志中看到的是一个处于0电流的电量监测计。  我已包含以下图片。  电压看起来会弹跳、但这是刻度(4mV 差)的影响。  此日志中报告的电压介于3866和3870mV 之间。 话虽如此、日志的格式非常出色、这次几乎没有通信错误。

    此致、
    Bryan Kahler