This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:脱机和联机模式问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751110/ucd9090a-offline-and-online-mode-issues

器件型号:UCD9090A

我正在我的定制 电源单元上进行一些开发。  最初、我能够在在线和离线模式下将其中一个测试板与 USB-TO-GPIO 编程器和 Fusin GUI 配合使用。  我在在线模式下完成了很多次迭代、但现在我看到"未找到器件! "Fusin GUI 扫描 UCD9090A 时。  但是、我仍然可以在离线模式下找到 UCD9090A。  请让我了解一下为什么会发生这种情况。

我的新测试板尚未出现此问题!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    脱机和联机是两种不同的模式。 在离线模式下、GUI 始终为您分配器件、以便您无需真正的 IC 即可进行设计、但在在线模式下、GUI 始终需要真正的 IC 才能工作。

    如果您碰巧获得"未找到器件"、则很可能意味着器件被某些操作强制进入 ROM_MODE。

    您可以按照随附的文档操作吗? 请注意步骤4。

    e2e.ti.com/.../4101.recover-UCD9090A-from-ROM-mode.pdf

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCD9090A_5F00_ROM.docx

    您好、Yihe、

    看起来 ROM 被某种程度的擦除、请参阅 附件、了解您希望我执行的恢复操作的结果。  我认为该器件是坏的。  尽管我 可以使用更多的测试/原型板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Davey
    请分享您的附件、以便我了解问题是什么。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、粘贴为 Word 文档不起作用。 现已附上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Davey
    谢谢。 您能否在同一接口上单击 device_ID 链接、以查看器件是否处于程序模式下? 请在下电上电后执行此操作。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我已连接 DEVICE_ID 扫描的输出。

    e2e.ti.com/.../UCD9090A_5F00_DEVICE_5F00_ID.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Davey

    器件可能会损坏、而不是被欺骗。 中的 BPCap 上的电压是多少?

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    中 BPCap 处的电压为+1.765V。 在我的工作 UCD 上的等效值为+1.774V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、大非常
    是的、BPCap 看起来正常。 我假设 V33A 和 V33D 也很好。 您记得这是怎么发生的吗?
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在两个不同的测试板之间进行测试、因为我只有一个软件狗。  如您所见、布局团队放置了一个 SIP5接头、而不是为加密狗匹配而制作的2x5接头。  在通电时、我将转换器插入 UCD SIP5、并且必须将测试跳线插入错误信号。  尽管如此、如果这会损坏芯片、我会感到惊讶、但情况似乎是这样。

    e2e.ti.com/.../UCD_5F00_Dongle.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Davey

    SCL/SDA 引脚可能会损坏。 您是否与正常 IC 相比测量两个引脚的电阻?  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    对于工作或非工作的 UCD、我不测量 SDA/SCL 线路之间的任何电阻。  我碰巧认为 UCD 的 ROM 损坏超出修复范围。