我正在我的定制 电源单元上进行一些开发。 最初、我能够在在线和离线模式下将其中一个测试板与 USB-TO-GPIO 编程器和 Fusin GUI 配合使用。 我在在线模式下完成了很多次迭代、但现在我看到"未找到器件! "Fusin GUI 扫描 UCD9090A 时。 但是、我仍然可以在离线模式下找到 UCD9090A。 请让我了解一下为什么会发生这种情况。
我的新测试板尚未出现此问题!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在我的定制 电源单元上进行一些开发。 最初、我能够在在线和离线模式下将其中一个测试板与 USB-TO-GPIO 编程器和 Fusin GUI 配合使用。 我在在线模式下完成了很多次迭代、但现在我看到"未找到器件! "Fusin GUI 扫描 UCD9090A 时。 但是、我仍然可以在离线模式下找到 UCD9090A。 请让我了解一下为什么会发生这种情况。
我的新测试板尚未出现此问题!
你好
脱机和联机是两种不同的模式。 在离线模式下、GUI 始终为您分配器件、以便您无需真正的 IC 即可进行设计、但在在线模式下、GUI 始终需要真正的 IC 才能工作。
如果您碰巧获得"未找到器件"、则很可能意味着器件被某些操作强制进入 ROM_MODE。
您可以按照随附的文档操作吗? 请注意步骤4。
e2e.ti.com/.../4101.recover-UCD9090A-from-ROM-mode.pdf
此致
Yihe
e2e.ti.com/.../UCD9090A_5F00_ROM.docx
您好、Yihe、
看起来 ROM 被某种程度的擦除、请参阅 附件、了解您希望我执行的恢复操作的结果。 我认为该器件是坏的。 尽管我 可以使用更多的测试/原型板。
您好、Yihe、
我已连接 DEVICE_ID 扫描的输出。
是的、我在两个不同的测试板之间进行测试、因为我只有一个软件狗。 如您所见、布局团队放置了一个 SIP5接头、而不是为加密狗匹配而制作的2x5接头。 在通电时、我将转换器插入 UCD SIP5、并且必须将测试跳线插入错误信号。 尽管如此、如果这会损坏芯片、我会感到惊讶、但情况似乎是这样。