This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:一旦达到 V LOW 电压、VBAT 直接跳转到充电电压

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750718/bq24610-vbat-directly-jump-to-charging-voltage-once-reach-v-low-voltage

器件型号:BQ24610

尊敬的 TI:

目前、我面临有关该充电器 IC 的问题。 当我的电池处于预充电状态时、VBAT 电压从8.5V 缓慢增加、直到达到9.3V。 但当 VBAT 达到9.4V 时、电压突然跳至12.6V。 我已经检查过 ISET1、ISET2、VREF、VFB、所有这些设置都提供了正确的参数。 我已经用新 IC 更换了电路板、但情况仍然相同。 TI 能否告知此问题的可能根本原因。 以下是我的情况:

V_adapter = 24V

V_CHARGE = 12.6V

V_lowvoltage = 9.4V

I_CHARGE = 2.6A

I_precharge = 0.3A

谢谢你。

此致、

法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fariz、

    充电器输出与电池之间的连接电阻有多大? 两种状态下的充电电流是否正确(预充电= 260mA、CC = 2.6A)? 如果电阻非常大(例如、通过电流表)、则2.6A 充电电流可能会产生人为压降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的建议。 我已经解决了这个问题。 实际上、它是由错误的 Iset1电阻器设置导致的。 但是、我对该充电器进行了一些仿真。 我的条件如下:

    V_CHARGE = 12.6V

    V_lowvoltage = 9.4V

    I_CHARGE = 3A

    我仿真电池以从充电器接收2.6A 电流。 充电从电池仿真器8.5V 开始、并持续增加。 但是、当电池仿真器达到9.4V 时、它会自动跳至12.6V。 为什么充电器不能遵循电池仿真器电压? 它是否涉及充电器充电电流(3A)和电池仿真器电流限制(2.6A)?

    谢谢你。

    此致、

    法里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗茨

    这是预期的。 如果仿真器电流限制为2.6A、并且充电器在 CC 模式下推动3A、则仿真器电压将上升、直到达到充电器的 CV 模式电压。