This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:在低充电电流下运行

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ25100, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750629/bq51050b-operation-at-low-charge-currents

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ51013BQ25100BQ51003

我正在从事一个小型可穿戴项目、PCB 面积非常宝贵、我们更喜欢单芯片解决方案而不是双芯片解决方案。 电池是一个纽扣电池、标称充电电流为40mA。 我看到不建议在充电电流低于500mA 时使用 BQ51050B、因此我们需要使用 bq51013 +充电 IC。 我们可以使用 bq51050实现这一点吗? 电流调节效果差是否低于500mA、还是有其他原因?

此外、如果您正在从事产品线工作、我建议您拥有支持低充电电流的版本和/或同时包含低 IQ 降压转换器的版本、以减少组件数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    对于40mA 电流、为了获得最佳性能、我建议使用 BQ51003 + BQ25100。
    BQ51050B 在低充电电流下会失去精度。 这可能会导致提前终止充电或没有终止计时器故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否适用于低于120mA (Itermination、min)参数的任何电流? 例如、如果我们可以在80mA 下正常充电、我们可以使用 BQ51050还是相同的答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流为80mA 时的充电应该正常。 问题将是终止、通常为充电电流的10%或8mA。 我们一直建议端接电流超过30mA 设定点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我还建议 TI 研究 BQ51050的市场可行性、该器件支持400mA 或更低的充电电流。 理想情况下、它也具有 PowerPath。

    大多数可穿戴产品最终都有大量空间用于供电。 需要更高的集成度。 五大类:

    • 无线接收器
    • 电量监测计
    • 保护 IC (因为电池很小、通常没有)
    • 充电器
    • 低 Iq 降压转换器

    我看到 TPS25121A 将最后两个相结合、看起来很有吸引力。 它的 I2C 不仅可以简化配置、而且具有合理的默认设置、这一点也很好。 如果您可以将所有三个主要功能(无线+充电器+降压)结合在一起、那将是极好的。 主要是用于可穿戴设备的 PMIC。

    此外、在不相关的情况下、所有电池保护 IC 都需要单独的双 FET IC -这应该内置于电量监测计 IC 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈/想法、我们会将信息传递给您。