请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 主题中讨论的其他器件:BQ51013、 BQ25100、 BQ51003
我正在从事一个小型可穿戴项目、PCB 面积非常宝贵、我们更喜欢单芯片解决方案而不是双芯片解决方案。 电池是一个纽扣电池、标称充电电流为40mA。 我看到不建议在充电电流低于500mA 时使用 BQ51050B、因此我们需要使用 bq51013 +充电 IC。 我们可以使用 bq51050实现这一点吗? 电流调节效果差是否低于500mA、还是有其他原因?
此外、如果您正在从事产品线工作、我建议您拥有支持低充电电流的版本和/或同时包含低 IQ 降压转换器的版本、以减少组件数量。