请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 主题中讨论的其他器件: LM5176
我们完全有这种行为、即无负载时控制器温度已经高于65°C。 问题是,大约有200个已经生产的装配体,只有大约10%显示了这种行为。 其他温度至少为30°C。
您的想法是什么?
以前缩减的项目中的问题解决方案是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.