This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:温度过高

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732249/lm5175-excessive-temperature

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

我们完全有这种行为、即无负载时控制器温度已经高于65°C。 问题是,大约有200个已经生产的装配体,只有大约10%显示了这种行为。 其他温度至少为30°C。

您的想法是什么?

以前缩减的项目中的问题解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BBodo、

    65C 在空载条件下听起来不正确。 您能否分享您的原理图进行回顾? VIN 和 VOUT 的情况是什么? 和开关频率? 您选择哪种模式?

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi、谢谢您的回答。

    VIN 来自稳定电源24、0 VDC。

    VOUT 变为电池异常。 22伏... 29V、二极管与转换器输出中的电流相比较。

    CCM -模式。

    f = 250kHz。

    原理图:180903_PSUOU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BBodo、

    您能否重新附加原理图? 链接已断开、我无法看到。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、希望现在更好。

    e2e.ti.com/.../180903_5F00_PSUOU_5F00_REV6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、
    是否可以连接? 有什么想法、我们可以在 IC 电路中寻找什么?

    最好的问候
    BBodo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BBodo、

    您能否在热 MOSFET 板上测量 VCC 以及 BOOT1至 SW1和 BOOT2至 SW2电压?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我们对延迟答复表示歉意。 我们通过更改 LM5175绕过了该问题
    LM5176。 在这里、我们无法再观察到这些温度。

    再次感谢您的努力。

    谢谢 BBodo。