This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:VSYS 中断问题

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751153/bq24298-vsys-drop-question

器件型号:BQ24298

你好。

我们的问题是电池未连接的情况。 当我将 REG00更改为任何值时、VSYS 将在几分钟后突然下降。

如果没有更改 REG00。 VSYS 不会出现 Drop 问题。 我们的 EVM 情况相同。  如何解决此问题? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    除此之外、您还能对充电器的 SW 引脚进行示波器捕获吗?  

    此外、当您读取充电器上的寄存器时、寄存器会读取什么内容?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joel。
    此问题与看门狗有关。 问题已经解决。 感谢您的帮助~