主题中讨论的其他器件:TPS61175、LM5000
根据 WebBench 设计报告、我尝试修改此评估板以获得12V 输入和17V 输出。 我执行了以下操作:
添加了使用 PN GRM31A5C2J221JW01D 的 CC2、220pF 电容
使用 PN GRM3195C1H222JA01D 将 CC 替换为2.2nF 电容
使用 PN CRC1206162KFKEA 将 RC 替换为162K RES
使用 CRCW12061K05FKEA 将 R1替换为1.05K 电阻
使用 CRCW120613K0FKEA 将 R2替换为13K RES
当我连接到电源时、设置为12VDC、1A 限值、电源输出降至~1.6VDC。
我以600kHz 的频率运行。 不清楚、实际上在用户手册中不存在、但我在开和关两个位置都有 SD 跳线、尽管我从原理图中假设浮动正常?
当我通电时、为什么我的输入实际上会短路? 我无法理解为什么根据 WebBench 报告在评估板上更改上述值会出现问题。 我没有改变、是 Cout、我将其保留为22uF、而 Cin 为单个4.7uF、但这不应导致我看到它应该是什么?
请指出我在这里可能会出错的地方。