This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2700MT-ADJEV:电路板修改

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746734/lm2700mt-adjev-board-modifications

器件型号:LM2700MT-ADJEV
主题中讨论的其他器件:TPS61175、LM5000

根据 WebBench 设计报告、我尝试修改此评估板以获得12V 输入和17V 输出。  我执行了以下操作:

添加了使用 PN GRM31A5C2J221JW01D 的 CC2、220pF 电容

使用 PN GRM3195C1H222JA01D 将 CC 替换为2.2nF 电容

使用 PN CRC1206162KFKEA 将 RC 替换为162K RES

使用 CRCW12061K05FKEA 将 R1替换为1.05K 电阻

使用 CRCW120613K0FKEA 将 R2替换为13K RES

当我连接到电源时、设置为12VDC、1A 限值、电源输出降至~1.6VDC。   

我以600kHz 的频率运行。  不清楚、实际上在用户手册中不存在、但我在开和关两个位置都有 SD 跳线、尽管我从原理图中假设浮动正常?

当我通电时、为什么我的输入实际上会短路?  我无法理解为什么根据 WebBench 报告在评估板上更改上述值会出现问题。  我没有改变、是 Cout、我将其保留为22uF、而 Cin 为单个4.7uF、但这不应导致我看到它应该是什么?   

请指出我在这里可能会出错的地方。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我的原始帖子、R1和 R2的更改将以上述值交换。  评估板和 WebBench 未保留相同的参考设计。  在评估板上、R1的电压为13K、R2的电压为1.05K。  但不会产生任何影响、我的输入源仍然是电流限制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    输入端似乎接地短路导致组装问题或损坏。
    请测试 VIN 和 GND 之间的阻抗。 如果部件非常小、请逐个卸下部件以检查损坏的部件。
    12V 等于该器件的限值。 如果输入电压发生变化、IC 可能会损坏。

    应用中的输出电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、感谢您的回复。

     我的应用将把12V 直流开关电源升高到15V 信号、然后我将线性调节回12、以获得清洁电源。  我的输出电流< 1A 峰值、~500mA 标称值。

     我担心这个输入上的最大12V 电压、因为我的源电源是12V、并且始终有一个+/-相关、更不用说开关或噪声尖峰了。  您是否有一个具有更高容差或输入电压阈值但以相同方式运行的器件?

    我的电流理论是、我可能通过交换反馈电阻器来损坏芯片。  Webench 设计工具输出和评估板之间交换了 Rfb1和 Rfb2。  我已经订购了更多芯片、但下周之前不会再订购。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    我建议将 TPS61175用于此应用。 输入电压最高可达18V。 您可以应用 EVM 进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 这是否比 LM5000更好? 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    是的。 更高的电流能力、更小的 IC 尺寸、散热焊盘、有助于提高热性能。