请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050MK-1EVAL 主题中讨论的其他器件:LM5050-1
并联使用三个 SMPS。 每个 SMPS 产生26.5V/20A 的输出。
我们预计在三种并行模式下会产生26.5V/60A 的电流。
如果负载介于21A 和40A 之间、则两对 SMPS 正常运行。
当负载超过40A 时、我们预计将运行3对 SMPS 正常运行、但会出现一些症状。
两个 LM50Q 的栅极电压上升至33V (似乎正常工作)、但一个 LM50Q 的栅极电压上升至28V (似乎不工作)。
SMPS 逐一测试时工作正常。
上图是我们的 PCB 插图。
我们认为 LM5050Q1无法正常工作、PCB 图案长度与 LM5050Q 不同。
如果生成相同输出的 SMPS 中的 LM5050Q1与图形长度不同、是否存在问题?