This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM50mK-1EVAL:LM50mK-1问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730022/lm5050mk-1eval-lm5050mk-1-issue

器件型号:LM5050MK-1EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5050-1

并联使用三个 SMPS。 每个 SMPS 产生26.5V/20A 的输出。
我们预计在三种并行模式下会产生26.5V/60A 的电流。

如果负载介于21A 和40A 之间、则两对 SMPS 正常运行。
当负载超过40A 时、我们预计将运行3对 SMPS 正常运行、但会出现一些症状。


两个 LM50Q 的栅极电压上升至33V (似乎正常工作)、但一个 LM50Q 的栅极电压上升至28V (似乎不工作)。

SMPS 逐一测试时工作正常。

 上图是我们的 PCB 插图。

我们认为 LM5050Q1无法正常工作、PCB 图案长度与 LM5050Q 不同。

如果生成相同输出的 SMPS 中的 LM5050Q1与图形长度不同、是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seahyeon、

    我正在研究您的问题、下周将再次讨论。
    如果您需要紧急响应、请告知我们。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Seahyeon Byun、

    您希望3个 SMPS 平均共享负载电流、这是正确的吗?

    如果是、则负载电流共享取决于 PCB 布线电阻。
    如果其中一个具有比其他两个更轻的 PCB 布线电阻、则具有 mroe PCB 布线电阻的 PCB 布线电阻将承载更小的电流。
    LM5050-1对负载共享无源。

    但是、如果您需要与外部 SMPS 进行活动负载共享、请参阅应用手册。
    " e2echina.ti.com/.../Current-Sharing-in-Redundant-Systems.pdf"


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Kari、
    我正在检查您的答案、稍后我将再次答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我想在您完成审核时关闭该主题。

    如果您在查看后有更多问题、请随意重新打开主题帖。

    此致、
    Kari。