This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:高于75V 的保护方案

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728955/lm74700-q1-higher-than-75v-protection-scheme

器件型号:LM74700-Q1

您好、TI、

我们计划基于 LM74700-Q1实现反极性保护。 但是、我们最坏情况下的电压阳极-阴极大于75V。 设计理念是在阴极/阳极之间使用齐纳/TVS)。

当 FET 关断(与体二极管并联)时、TVS 将正向支持 FET。 当阳极低于阴极的 TVS 电压(例如60V)时、TVS 将钳制并保护 FET 和 LM74700-Q1。 一定数量的电流将通过 TVS 被拉回电源。

TI 方面对该解决方案有什么意见?

此致

-Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rene、

    感谢您发表问题、让我检查一下这个问题、并在明天尽快返回。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rene、

    是的、在正向路径中添加 TVS 有助于在输入端的反向条件下保护 LM74700和 MOSFET (VDS)。
    但是、如果阳极被较强的电源下拉、则阴极的分度将足以满足 TVS 电压钳位/电流要求。

    预期的最大输入电压是多少?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    我们仿真了电路并注意到了这种确切的行为。 目前正在组装一个测试 PCB、下周将进行测试。

    最大 工作电压为36V。 在 ISO 7637测试期间、它将为28V。 因此、必须将 smdj33c TVS 用作第一级保护。 最大 钳位电压约为53伏。  

    此致

    勒内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rene、

    这是用于12V 电池应用还是24V 应用?
    对于12V 电池、最大电压约为16V。

    在输出端最大电压为16V 的 ISO 测试期间、如果施加 ISO 脉冲1、则应安全使用 SMBJ33CA。
    75V - 16V = 59V、这大于 SMBJ33CA 的最大钳位电压。

    您是否希望在28V 的负载突降后出现 ISO 脉冲1?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rene、

    如果您能够在 PCB 上进行测试、请告知我们。
    同时、我想关闭这个线程。

    当您有结果时、请随意重新打开此主题。

    此致、
    Kari。