请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74700-Q1 您好、TI、
我们计划基于 LM74700-Q1实现反极性保护。 但是、我们最坏情况下的电压阳极-阴极大于75V。 设计理念是在阴极/阳极之间使用齐纳/TVS)。
当 FET 关断(与体二极管并联)时、TVS 将正向支持 FET。 当阳极低于阴极的 TVS 电压(例如60V)时、TVS 将钳制并保护 FET 和 LM74700-Q1。 一定数量的电流将通过 TVS 被拉回电源。
TI 方面对该解决方案有什么意见?
此致
-Rene