Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1
你好。
我对 LM5161-Q1有疑问。
关断时、流经 RON 引脚的电流是多少?
您是否控制流入的电流?
数据表 P9参考图15、RONPIN 的阻抗低阻抗约为2 Ω。
是这样吗?
此外、我认为关断电流高达50uA (典型值)、
这是为什么?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我对 LM 5161-Q1有疑问。
1对上一个问题(LM 5161 - Q 1:关断电流)的回答:在关断模式下、RON 引脚应具有高阻抗。
虽然存在、但您有多少阻抗?
MΩ 示例:500 μ s 或更多。
2 μ s 的频率波动
强制 PWM
VIN = 48V
Vout = 10V
Ron = 200 kΩ
Fsw = 200kHz
在进行此设置时
频率变化(最小值、最大值)是多少?
谢谢你。
您好!
我认为、我们只有给定电阻器的数据表中导通时间数据的变化
导通时间发生器(最小值、典型值、最大值)
TON 测试1 VIN = 24V、RON = 100 kΩ 420 540 665ns
TON 测试2 VIN = 48V、RON = 100 kΩ 270ns
TON 测试3 VIN = 8V、RON = 100 kΩ 1150 1325 1500 ns
TON 测试4 VIN = 72V、RON = 150 kΩ 285ns
谢谢
-Arief