This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:关断电流

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725408/lm5161-q1-shutdown-current

器件型号:LM5161-Q1

你好。

我对 LM5161-Q1有疑问。

关断时、流经 RON 引脚的电流是多少?
您是否控制流入的电流?
数据表 P9参考图15、RONPIN 的阻抗低阻抗约为2 Ω。
是这样吗?

此外、我认为关断电流高达50uA (典型值)、
这是为什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
     

    在关断模式下、RON 引脚应具有高阻抗。 当 EN > 0.45V 时、它变为低阻抗。

     

    50uA 的关断 Iq 用于支持启动电源轨和基准。


     
    谢谢
    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我对 LM 5161-Q1有疑问。

    1对上一个问题(LM 5161 - Q 1:关断电流)的回答:在关断模式下、RON 引脚应具有高阻抗。
    虽然存在、但您有多少阻抗?

    MΩ 示例:500 μ s 或更多。

    2 μ s 的频率波动
    强制 PWM
    VIN = 48V
    Vout = 10V
    Ron = 200 kΩ
    Fsw = 200kHz
    在进行此设置时
    频率变化(最小值、最大值)是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望看到什么频率变化? 还是过热?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢您的回答。

    我想知道所有温度下的变化、包括制造变化。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    那么呢?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、我们只有给定电阻器的数据表中导通时间数据的变化

    导通时间发生器(最小值、典型值、最大值)
    TON 测试1 VIN = 24V、RON = 100 kΩ 420 540 665ns
    TON 测试2 VIN = 48V、RON = 100 kΩ 270ns
    TON 测试3 VIN = 8V、RON = 100 kΩ 1150 1325 1500 ns
    TON 测试4 VIN = 72V、RON = 150 kΩ 285ns

    谢谢
    -Arief