请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM73605 大家好、
我们正深入了解我们的 LM73605在我的客户方面。 客户需要我们提供一些热测试数据。
PCB 尺寸不是问题、但效率和热性能可能是客户的问题。 我们深入了解了400kHz 版本。 任何专家能否帮助我提供以下测试数据:
1、基于我们的400kHz 版本 LM73605EVM;
2、VIN=24V、VOUT=5V/3A;
我们需要为客户提供具有以上2个条件的温度上升数据、非常感谢您的支持!
此致、
Sulyn