This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:LM73605EVM 的热测试

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749527/lm73605-thermal-test-for-our-lm73605evm

器件型号:LM73605

大家好、

我们正深入了解我们的 LM73605在我的客户方面。 客户需要我们提供一些热测试数据。

PCB 尺寸不是问题、但效率和热性能可能是客户的问题。 我们深入了解了400kHz 版本。 任何专家能否帮助我提供以下测试数据:

1、基于我们的400kHz 版本 LM73605EVM;

2、VIN=24V、VOUT=5V/3A;

我们需要为客户提供具有以上2个条件的温度上升数据、非常感谢您的支持!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我已将您的查询转发给产品专家。 不知道回复需要多长时间、因为这是美国的假日。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我将研究我们已经拥有的数据。 如果我们没有这些数据、那么我必须进行这些测量。 我将跟进此数据。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    感谢您的支持! 客户询问此数据、您是否会帮助获取此数据? 非常感谢!

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    我在 VIN=24V、Vout=5V、Iout=3A、Fsw=400kHz 时获得了该热像:

    IC 的温度约为30-35度、电感器的温度约为41度。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Katelyn