主题中讨论的其他器件: BQ3060
你(们)好
在论坛上看到很多帖子、发现充电状态1闪烁现象。
在我的应用中、使用 BQ24610为2p4s 电池组充电、充电过程也会首先闪烁 STAT1 LED、STAT2 LED 指示灯熄灭。 (感觉器件正在充电并停止充电过程、并且在 STAT1 LED 闪烁的情况下、编程的输入电流确实处于跳转状态。)
存在这种现象、使用万用表和示波器触摸 VFB、STAT1 LED 灯保持亮起、正常充电、拔下笔、SATA1 LED 灯将闪烁。 用手指触摸也是正确的。
SW 和 VfB 波形按下图所示进行充电:(通道1为 SW、通道2为 VfB、VfB 使用交流通道)
vref、regn、en、pg 是正常的。
当我不知道时、会导致什么问题? 也无法尝试将电容(11PF、16PF、22pF、100pF、1NF)连接到 VfB 到接地采样电阻器上。
我的英语很差,我希望表达我的理解。 这个问题对我来说已经非常焦虑了,我需要帮助!