This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610充电指示灯 STAT1闪烁

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ3060, BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728754/bq24610-bq24610-charging-indicator-stat1-blinking

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ3060

你(们)好

在论坛上看到很多帖子、发现充电状态1闪烁现象。

在我的应用中、使用 BQ24610为2p4s 电池组充电、充电过程也会首先闪烁 STAT1 LED、STAT2 LED 指示灯熄灭。 (感觉器件正在充电并停止充电过程、并且在 STAT1 LED 闪烁的情况下、编程的输入电流确实处于跳转状态。)  

存在这种现象、使用万用表和示波器触摸 VFB、STAT1 LED 灯保持亮起、正常充电、拔下笔、SATA1 LED 灯将闪烁。 用手指触摸也是正确的。

SW 和 VfB 波形按下图所示进行充电:(通道1为 SW、通道2为 VfB、VfB 使用交流通道)

vref、regn、en、pg 是正常的。

当我不知道时、会导致什么问题? 也无法尝试将电容(11PF、16PF、22pF、100pF、1NF)连接到 VfB 到接地采样电阻器上。

我的英语很差,我希望表达我的理解。 这个问题对我来说已经非常焦虑了,我需要帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的应用中、充电有时是正常的、有时是不正常的(STATE1 LED 闪烁)。
    我觉得电路不稳定、但我不知道问题在哪里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您提到“通道1是 SW,通道2是 VfB,VfB 使用交流通道”,但波形上没有通道2。 实际上、通道4看起来是 SW、通道1是 VFB。 提供的波形正常。 您是测试 BQ24610官方 EVM 还是自己的电路板?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning T

    很抱歉、描述中有错误。
    “通道4是 SW,通道1是 Vfb,VfB 使用交流通道”是正确的。
    我正在测试自己的电路板。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning T

    这是我的原理图和 PCB 文件。

    e2e.ti.com/.../BQ24610.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在原理图中、您设置的快速充电电流与预充电/终止电流相同。 建议预充电/终止电流为快速充电电流的10%。 请修改您的设计并重试。

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T、

    感谢你的答复。 但我不认为是这样。在 BQ24610数据表中、9.3.2和9.3.4如下所示:

    因此、我将快速充电电流 设置为1.5A、 预充电/终止电流设置为0.3A。  这两个参数的值不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否连接了任何系统负载? 什么是电池电压?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    未连接系统负载。 现在、我的电池电压为14.33V。 (电池组最大电压为16.8V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请探测 ACN 电压、输入电流、电池充电电流(或 L1电流)、VBAT 并检查它们是否正常。

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    V_ACN=23.9V
    I_IN=0.34A
    I_CHG=413mA
    V_BAT =16.73V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,我在上下 MOSFET 的栅极上串联了一个10欧姆电阻器(rg_up = 10Ω,rg_down= 10Ω)Ω。 在开关节点和电源接地(cs=3.3nF,5.1Ω)rs=k Ω 之间添加一个 RC 缓冲器。波形已经改进。 如下图所示:

    但是、当电池的电源充电时、将出现 STAT1 LED 闪烁现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的意思是、请检查这些波形、因为您感觉器件正在充电并停止充电过程、编程的输入电流确实在跳转中。

    另请访问 e2e.ti.com/.../728226 并查看它是否对您有所帮助。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Ning

    感谢你的答复。

    “输入电流确实在跳转中”是由 STAT1 LED 闪烁引起的。 当 STAT1 LED 亮起时、bq24610可以正常充电、因此编程的电源具有输出电流。 当 STAT1 LED 熄灭时、bq24610不会为电池充电、因此编程的电源没有输出电流。 因此、当 bq24610 STAT1 LED 闪烁时、编程的功率输出电流也会跳转。

    此外、我感觉器件正在充电并停止充电、这也是因为 STAT1 LED 闪烁。 但实际上,STAT2 LED 始终处于关闭状态,STAT1 LED 闪烁,BQ24610状态在充电和“充电暂停、计时器故障、过压、睡眠模式、电池不在”之间切换。

    抱歉、我没有用于探测输入电流和电池充电电流(或 L1电流)波形的工具。

    电池电量监测计用于 bq3060、存在这种现象、当 STAT1指示灯闪烁时、我将 SMBus 线连接到 EV2300或用手触摸 bq3060 SMBus 线、这次 STAT1 LED 将保持开启状态、bq24610可以正常充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否绕过电量监测计、然后使用 bq24610直接为电池充电、并检查电池是否正常工作?
    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否解决了孔隙? 我遇到了像你这样的问题。 STAT1在完全充电状态下闪烁。
    我调试了预充电和终止电流。 它将0.3A 更改为0.5A。 结果是 Stat1关闭、而 stat2打开。
    但具有相同特性的 PCB 具有不同的结果。 一个 PCB 正常运行、但另一个是异常运行。

    预充电和终止电流是否上升超过0.5A?
    那么、问题是否会得到解决?

    (快速充电电流为2A、测量电流为1.5A)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    理论上、预充电和终止电流设置不应影响充电状态。 强烈建议 通过使用您的电池评估 BQ24610 EVM (www.ti.com/.../BQ24610EVM)并与您自己的电路板行为进行比较、熟悉 BQ24610充电器系统。 使用参考板、调试过程可以更加有效和高效。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。