This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:使用具有 PSEL 和放大器的充电器 IC;PG 引脚与具有 D+和放大器的 IC;D-引脚之间的权衡

Guru**** 2580725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750119/bq24259-tradeoffs-between-using-a-charger-ic-with-psel-pg-pins-vs-an-ic-with-the-d-d--pins

器件型号:BQ24259
主题中讨论的其他器件:BQ27742-G1BQ25606

我们的潜在电池组供应商之一推荐了锂聚合物电池组(容量~4200mAh)。  

 

电池组包含一   个 TI BQ27742-G1 (或等效产品) www.ti.com/.../保护 IC、该 IC 将作为电池组的一部分。

 

电池组供应商建议使用以下 TI 电池充电器 IC 为电池组充电。  充电器 IC 不是电池组的一部分、而是位于我们的主 PCB 上。

 

BQ24259RGER

BQ24295RGER

BQ24296RGER

BQ24297RGER

BQ24298RTWR

 

问题

 

    1. 电量监测计/保护 IC 和电池充电器 IC 都具有温度感应功能。  我们是同时使用温度感应功能、还是绕过充电器 IC 温度感应功能并使用电量监测计 IC 温度感应功能、因为它将更好地反映电池温度?  请提供详细信息。

 

    1. 我们正在尝试了解使用具有 PSEL 和 PG 引脚的充电器 IC 与具有 D+和 D-引脚的 IC 之间的权衡。  您能就此提供指导吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    当系统同时具有充电器和监测计时、将绕过充电器温度感应、并使用电量监测计 IC 温度感应来提高精度和系统控制。

    使用 PSEL 和 OTG 设置输入电流涉及主机检测和设置。 主机检测提供了检测器件将连接到的任何端口的灵活性。 D+D-检测不需要主机参与、通过 D+D-的通信需要等待 D+D-检测完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供顶级反馈。  在我们将原理图组合在一起的过程中、我们需要快速获得更多的技术细节。  

     

    概述

     

      • 电池组将使用 BQ27742-G1 (或等效)电量监测计 IC (此 IC/电路将是电池组的一部分)。

     

      • 我们的主 PCB 很可能使用以下充电器 IC 之一:   

     

        • BQ24259RGER
        • BQ24295RGER
        • BQ24296RGER
        • BQ24297RGER
        • BQ24298RTWR

     

      • 我们的主 PCB 还将具有一个 MCU。

     

    问题

     

      1. 根据您在下面关于绕过充电器 IC 温度传感器功能的回复…。 如何使用上面列出的充电器 IC 完成此操作?  如果需要、请提供原理图片段。

     

      1. 如果充电器 IC 执行 D±探测?’,MCU 和充电器 IC 如何互连

     

      1. MCU 如何知道它可以开始与主机系统进行协商?

     

      1. 理想情况下,我们认为我们希望尽可能使 MCU“脱离环路”。  评论?

     

        1. 充电器 IC 是否能够成为 I2C 主机?

     

      1. 您能否提供上面列出的(5)个充电器 IC 的概述、以帮助我们为我们的设计做出最终选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    回答您的问题:

    [引用用户="Dan Ringger"]

      1. 根据您在下面关于绕过充电器 IC 温度传感器功能的回复…。 如何使用上面列出的充电器 IC 完成此操作?  如果需要、请提供原理图片段。

    [/报价]

    您可以通过将两个10k 电阻器从 REGN 串联到 GND、并将公共节点连接到 TS 引脚来实现旁路。 您可以将我们的 EVM 作为参考、其中 TS 引脚上有一个可选的10kOhm 与低侧电阻器(30.1kOhm)串联、而 TS 到 REGN 的高侧电阻器为5.23kOhm。  

    [引用用户="Dan Ringger"]

      1. 如果充电器 IC 执行 D±探测?’,MCU 和充电器 IC 如何互连

     

    [/报价]

    MCU 和充电器不会通过 USB 线进行连接。 这些器件通过 I2C 接口进行连接。

    [引用用户="Dan Ringger"]

      1. MCU 如何知道它可以开始与主机系统进行协商?

    [/报价]

    我猜这与您之前的问题有一定关系、因此我想谈谈 USB D+/D-通信(这与 I2C 通信不同)。 对于充电器上的 D+/D-检测、主机 MCU 必须放弃对线路的控制(通过三态引脚或通过 USB 开关)、并在开始 USB 枚举之前等待 USB 检测完成。 如果您计划在充电器上使用此 D+/D-检测功能、我建议在 VBUS 插件事件后等待大约1s 以开始枚举。

    [引用用户="Dan Ringger"]

    1. 理想情况下,我们认为我们希望尽可能使 MCU“脱离环路”。  评论?

      [/报价]  

      我们的充电器具有默认设置、因为没有 MCU 对其进行控制、但您必须确认这些充电设置是否适合您的电池。 除此之外、MCU 还必须参与其中、您也可以使用 BQ25606等独立器件、在该器件中、只需输入电源、所有设置均由外部硬件进行设置。

      此致、

      Joel H