This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:UVLO 引脚状态

Guru**** 2551100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731806/lm25118-uvlo-pin-status

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件:LM5118

您好!

在 LM25118和 LM5118器件中、我是否可以使 UVLO 引脚保持悬空?

或者、如果我连接到上拉电阻器、这将是一个问题、因为在输入电压为3.4V、7.4V 和12V 时、请建议如何管理此引脚。

如何为所有3个输入提供通用电阻分压器?

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BOM_5F00_COMPARISION_5F00_LMSERIES.xlsHi、

    在这里、我有3种不同的输入范围、即3.5V 至4.2V、 所有这三种器件的6.7V 至8.4V 和12V 直流电源输入、我想使用一种通用的单电源设计。因为我在 Webench 中分别针对3种不同的输入进行了仿真、并提供了3种不同的 BOM、所以现在我应该考虑对这些器件的值 不同的材料明细表。 请尽快建议。

    我还附上了由 Webench 为三个不同输入生成的压缩材料明细表(这在表2中)。

    不同的值以不同的颜色突出显示、相同的参数以白色显示。

    我已经列出了 LM25118和 LM5118两种不同稳压器的情况。

    请提供符合我要求的单个设计方法。

    是否可以将陶瓷电容器用于 Cout?
    2.我可以在输入 Cin 上使用陶瓷电容器吗?

    这里的 Vout=5V、3A。

    我的日程安排滞后、请尽快提出建议

    此致、
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    感谢您考虑 LM (2) 5118。 对于您的用例、由于所有电压都很低、因此您应该使用 LM25118、这是 Lm5118的低电压版本。

    要在两篇帖子中回答您的问题:
    (1)是的、您可以将 UVLO 保持浮动、但您将失去 UVLO 关断控制。
    (2)是的、您可以通过外部源将其上拉。 我希望您在上拉源和 UVLO 引脚之间插入一个1k 至10k 的电阻器。 所有这三个电压都应该正常工作。

    关于 Webench 生成的 BOM:两者都应该正常工作。 Webench 选择基于背景中的相关基准电路。 对于 LM5118、基准电压用于更高的电压、而对于 LM25118、基准电压用于更低的电压。 这会导致器件选择略有差异。 就像您要求两位工程师根据相同的规格进行独立设计一样、虽然存在微小的差异、但两者都应该正常工作。

    1.是的、可以使用陶瓷电容器。 但请记住为(1)储能和(2)输出滤波器的阻尼添加一些电解电容器。
    2.是的,你可以,但也应该为电解保留位置。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi、

    感谢您的回答,我将继续使用 LM25118,实际上 Webench 为我的3个不同案例生成了三个不同的 BOM,因此会导致混淆,例如如何使其成为我的应用的通用单一设计。

    然后、我将为我的设计使用任何一个 BOM、并保持 UVLO 引脚悬空、同时提供上拉选项。

    同样、对于 Rsense、我应该考虑什么值、甚至对于补偿电路也是如此。

    请给出同样的建议。

    此致、
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    关于电感器值,还有一个问题,我应该考虑使用帽子值,以便3.5-4.2V、6.7V-8.4V 和12V 电源可以提供稳定的5V、3A 输出。
    因为当我使用5.6uH 对设计进行仿真时、它满足前两种情况、但12伏时、We 工作台显示错误、表示设计将不稳定。
    请提供准确的值、以便尽快冻结设计。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我有3种不同的输入电压作为该稳压器的输入、即负载需要5V、3A (i.e;Vout=5V、Iout=3A)
    •此处为3.7V 锂聚合物电池 LM25118应在升压模式下运行
    •在这种情况下、稳压器应作为降压模式使用12V 或24V 直流适配器电源。
    浏览数据表后、我确定这在降压模式下可以正常工作。但提供3.7V 时、输出电压会怎样?
    即使在 Webench 工具中、我也观察到大约0.250Vp-p 的纹波。

    此外、还应针对这种情况采用单一的设计方法。

    请尽快提供您宝贵的意见。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    请增加输出电容器以降低输出纹波。 您可以编辑设计并增加 Cout。

    谢谢、
    Youhao