主题中讨论的其他器件:LM5118、
您好!
在 LM25118和 LM5118器件中、我是否可以使 UVLO 引脚保持悬空?
或者、如果我连接到上拉电阻器、这将是一个问题、因为在输入电压为3.4V、7.4V 和12V 时、请建议如何管理此引脚。
如何为所有3个输入提供通用电阻分压器?
此致、
Karthik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../BOM_5F00_COMPARISION_5F00_LMSERIES.xlsHi、
在这里、我有3种不同的输入范围、即3.5V 至4.2V、 所有这三种器件的6.7V 至8.4V 和12V 直流电源输入、我想使用一种通用的单电源设计。因为我在 Webench 中分别针对3种不同的输入进行了仿真、并提供了3种不同的 BOM、所以现在我应该考虑对这些器件的值 不同的材料明细表。 请尽快建议。
我还附上了由 Webench 为三个不同输入生成的压缩材料明细表(这在表2中)。
不同的值以不同的颜色突出显示、相同的参数以白色显示。
我已经列出了 LM25118和 LM5118两种不同稳压器的情况。
请提供符合我要求的单个设计方法。
是否可以将陶瓷电容器用于 Cout?
2.我可以在输入 Cin 上使用陶瓷电容器吗?
这里的 Vout=5V、3A。
我的日程安排滞后、请尽快提出建议
此致、
Karthik
您好、Youhao Xi、
感谢您的回答,我将继续使用 LM25118,实际上 Webench 为我的3个不同案例生成了三个不同的 BOM,因此会导致混淆,例如如何使其成为我的应用的通用单一设计。
然后、我将为我的设计使用任何一个 BOM、并保持 UVLO 引脚悬空、同时提供上拉选项。
同样、对于 Rsense、我应该考虑什么值、甚至对于补偿电路也是如此。
请给出同样的建议。
此致、
Karthik