你好
UCC28700控制器 IC 的工作电源电压和电源电流是多少? 请指定值。
谢谢
Rajashekar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Rajashekar、
您的问题1的答案取决于多个设计因素 、而这些因素又取决于要使用 UCC28700的系统的目标规格。 如果没有这些 背景信息、我无法给出具体的答案。
不过、通常情况 下、辅助绕组电压反映的是输出绕组电压(在退磁间隔期间)按辅助绕组与秒匝数比进行缩放。 例如,如果您的输出电压为5V,并且您需要15V 的辅助偏置电压,则您需要3:1的辅助绕组匝数比。 这是匝数比、不一定是实际匝数。 实际匝数取决于变压器总功率吞吐量、磁芯尺寸和磁芯材料、pri:sec 比率以及其他注意事项。
如果输出电压在某个范围内发生变化、则必须选择一个辅助:sec 比率、以适应每侧的最小电平。 也就是说、如果 Vout 可以降至~1.8V (例如在 USB 充电器示例中、在恒流模式下) 、并且您希望确保 VAUX 在此情况下不会降至10V 以下、则 AUX:sec 比率必须为5.6:1。 这意味着在正常的5V 输出时,VAUX 将大约为28V。 (我忽略了二极管压降的影响。 数据表过程会将这些因素考虑在内。)
对于您的问题2:如果没有 专用测试设备和固定装置、则很难单独测试 IC。 这是因为 DRV 输出同时取决于 CS 和 VS 上的动态输入。 对 VDD 施加25V 电压以启用 IC 非常简单、但该器 件旨在监控多种故障条件、并且在 VS 和 CS 上没有任何开关输入的情况下、它几乎会因检测到的故障立即关断。 发出 DRV 脉冲时、测试设备必须协调启动与 VS 和 CS 预期响应之间的正确时序。 本质上、测试设备必须模拟 反激式电源的运行 、其中 IC 正在模拟控制。
当 DRV 变为高电平时、IC 期望 CS 上的电压在 最大时间间隔内上升到一个最小值以上、或者它将假定发生故障并关断。 (有关详细信息、请查看数据表。) 同时、由于 RS1电阻器两端的辅助绕组上的负电压、IC 预计会有电流从 VS 引脚流出。 如果该电流在3个开关周期内不够高,它将因输入欠压而关断。 假设它足够高、则在退磁间隔结束时检测到 VS 处的电压拐点(请参阅数据表)、如果电压过低、DRV 脉冲宽度会增加、如果在3个周期内电压过高、则声明 OVP。 独立于应控制的转换器来测试此 IC 是一项复杂的工作。
我 建议订购 EVM (http://www.ti.com/tool/ucc28700evm-068)、并在 EVM 运行时观察其上的信号。
当然、使用隔离式电源以及适当的高电压探测和安全技术。
此致、
Ulrich