This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:电路建议

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743565/tps54340-circuit-suggestion

主题中讨论的其他器件:TPS54340

建议 您的器件 TPS54340采用电路来通过所有测试  

1

脉冲测试

充电电压:±200V、±300V、±1000V
耦合电容:0.2μF μ F (上升时间应小于5nS)
如下图所示、插入行过滤器:。 (衰减为-20dB 或更高)
脉宽:1μS μ s
脉冲间隔:10ms

2.

传导干扰测试


施加的电压3a:-150V 3 b:+ 100V

3.

豁免(ESA)

测试频率范围:1至2000MHz
●:选择测试(从20至2000MHz 测试方法中选择一种并对频率进行补充。)
●选择测试示例:20至80MHz 带状线方法、80至2000MHz BCI 方法

4.

RIS (ESA)窄带、宽带

AM 频带(0.53 - 2.0MHz)、FM 频带(68 - 108MHz)

5.

接近辐照测试(ESA)

6.

无线电噪声(窄带/宽带)

LW 波段、MW 波段(AM 波段)、VHF 波段(FM 波段)、VHF 波段(TV 波段)、UHF 波段(TV 波段)

7.

传导发射

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

    您可能会发现本应用手册中提供的建议很有用(请参阅下面的链接)。 内还有有助于处理辐射噪声的基准?


    输入滤波器通常有助于抗扰度测试。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换器规格。 是:

    VIN = 12V

    Vout = 5V

    频率选择= 500kHz

    计算值的影响

    CF = 33uF

    CD= 47uF

    LF = 10 μ H

    请检查我们选择的滤波器的值是否正常。

    CF = 47uF

    CD= 47uF

    LF = 10 μ H

    在 SW 引脚中也会出现一些振荡  

    查找附加的图像  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    邮箱 ID:naldesign1@nipponaudio.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mohit、

    您选择的筛选器值看起来正常。

    希望这对您有所帮助?

    David。