This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:负载旁路电容器

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630-Q1, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745489/lmr23630-q1-bypass-capacitors-at-the-load

器件型号:LMR23630-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR23630

您好、TI、

我们使用 LMR23630-Q1将 GSM/LTE 调制解调器的12V 电压降至3、8。 Webench 设计建议在直流/直流转换器的输出引脚处使用 ESR 小于30m Ω 的200uF 电容器。 GSM 调制解调器的参考设计建议在芯片的 VCC 引脚上使用两个100uF 旁路电容器。  

在这里、我应该警惕什么? 从 LMR23630到调制解调器的布线长度约为5英寸。  

1) 1)调制解调器 VCC 上的旁路电容器是否也应具有低 ESR?  

2) 2)在 确定直流/直流输出的稳定性时、我还应考虑调制解调器上的旁路电容器。 我是否应该保持在 Webench 设计中提到的上限以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep、您好!

    在计算稳定性时、应考虑输出上的总电容(直流/直流和负载上的本地电容)。 通常、低 ESR 电容器可提供最佳瞬态响应。 一种选择是在调制解调器的 VCC 上放置一些电容、其余电容放置在直流/直流转换器附近。 此外、使用宽铜平面将转换器与负载之间的连接布线、将 VOUT 和 GND 平面放置在相邻的层上、以实现具有低寄生电感的总线结构。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的全面回答! 这很有帮助。

    我有一个相关的问题、希望您能帮我解决。  

    我们的功率级包括两个 LMR23630s、一个降至3、3V、另一个降至3、8V。

    为了减少传导发射、我在转换器的输入端添加了以下 LC 滤波器。  

    我有一个从12V 电压降压的5V LDO、需要在其中添加一个高 ESR 铝电解电容器以使输入瞬态变得平滑。  

    下面的原理图中显示了网12V 和12V_DCDC。

    在 LC 滤波器之前(或之后、如果从直流/直流转换器的角度考虑)、将 LDO 输入连接到'12V'网络而不是12V_DCDC 网络是否是正确的决定?

    或者、这种高 ESR 大容量电容器是否会对 LC 滤波器产生影响?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    我建议将其连接在12V_DCDC 端子上的反向保护二极管之后。 那么、您可能可以使用一个电解电容器。 无论如何、在该点通常需要高 ESR 电解电容器、因为它可为输入滤波器提供并联阻尼。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有道理。。。 但是、如果 LDO 的位置距离输入滤波器很近几英寸、那么我能否在 LDO 的输入端添加10uF 的电容? 或者、在12V_DCDC 端子上使用两个大容量电容器是否会降低此处所需的高 ESR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    我认为对于 LDO 而言、陶瓷输入电容器应该足够了。 通常一个大容量电解电容器就足够了。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    由于这里没有其他活动、我将继续并关闭这个。

    此致、
    Tim