主题中讨论的其他器件: LMR23630
您好、TI、
我们使用 LMR23630-Q1将 GSM/LTE 调制解调器的12V 电压降至3、8。 Webench 设计建议在直流/直流转换器的输出引脚处使用 ESR 小于30m Ω 的200uF 电容器。 GSM 调制解调器的参考设计建议在芯片的 VCC 引脚上使用两个100uF 旁路电容器。
在这里、我应该警惕什么? 从 LMR23630到调制解调器的布线长度约为5英寸。
1) 1)调制解调器 VCC 上的旁路电容器是否也应具有低 ESR?
2) 2)在 确定直流/直流输出的稳定性时、我还应考虑调制解调器上的旁路电容器。 我是否应该保持在 Webench 设计中提到的上限以下?