This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐升压解决方案

Guru**** 2576035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, UCC28C45, TL431, UC2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750010/recommend-boost-solution

主题中讨论的其他器件:LM3478UCC28C45TL431UC2901

你(们)好  

我正在寻找一种输入电压为9.6 Vdc、隔离型反激式输出为60Vdc ~ 277Vdc、输出功率恒定为6W 的解决方案。            

1)额定电池电压为9.6Vdc、因为市场上的 AC-LED 模块(不清楚它是120V 还是120V~277V)、

因此、电池紧急工作的反激式输出电压预计将从60V 增加到60V (通过调整前级 IC 的占空比)。

您可以推荐解决方案吗? 如果满足 IC 的 VCC 电源和反激式运行的稳定性、则可以直接连接电池。            

2) 2)考虑到上述 IC 的 VCC 电源和稳定性、可以在电池和反激(如上所述的反激)拓扑之间添加升压恒压电压输出(如 LM3478)、

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    很抱歉、您的帖子回复延迟。 我们有一些在10V 以下工作的 PWM 控制器、例如 UCC2813系列器件、您可以设计一个非隔离式升压级来将电池电压升压至40V、然后设计一个反激级。

    我曾复制过一位同事、他们可以推荐反激式控制器、并将拥有更多有关 LED 照明应用的经验。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们当前的解决方案是 LM3478 + UCC28C45。      

    第一级 LM3478升压至40V、第二 级使用 UCC28C45。 当前的草稿原理图设计如下所示。            

    FB 直接接地、然后次级反馈由光耦合器拉 COMP 开路保护。

    此外、RSET_PWM 假设输出的占空比通过三极管改变、通过 MCU 提供的5V 恒定电压和可变脉宽来调整 COMP 电势。

    您是否会看到该原则以及外设需要纠正的问题?  或推荐更合适的参考设计。

    谢谢你

    Jerry

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我认为这似乎是一个好方法。 我假设光耦合器二极管位于次级侧、具有 TL431和一些补偿组件?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    反馈电路、我想使用 UC2901和变压器、而不是 TL431和光电耦合器。

    UC2901电路与下面的黄色圆圈类似。   

    是否更好?

    谢谢、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    这是一个较旧的部分、我担心支持团队对此器件没有任何经验。

    如果您遵循标准电路实现、您应该可以。

    此致

    Peter