This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:MOSFET 在 UCC2818开始时烧断

Guru**** 2576065 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750454/ucc2818-the-mosfets-blow-up-at-the-start-of-ucc2818

器件型号:UCC2818

您好!

我将使用 UCC2818测试 PFC 级。  

输入:使用 Variac 缓慢增大交流电压。 在85V rms 时、控制启动、MOSFET 短路。

功率级别:3kW

输出电压:380V

测试负载:150W 灯泡负载

我正在尝试弄清楚可能出现的问题。

栅极驱动器工作正常。

我怀疑启动时的电压过冲会导致 MOSFET 故障(我认为这只是一种可能性)。

这种设置曾经很好地工作过、输出电压被很好地调节 至380V。 因此、我的电流感应、电源电路等看起来不错。 但在下一次尝试中、失败了。 即使栅极驱动器已被验证正常、它也会在此后一直出现故障。

是否有任何开环配置可用于测试 UCC2818?

我还能做什么?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    作为测试设置、您可以开环电压环路以产生最大占空比、然后使用直流电压驱动 SS 引脚以控制占空比。 请注意、将 SS 变为0V 可能不会要求0%占空比、因此请向升压输出添加一些负载并缓慢增大 Vin。

    I 电路曾因故障损坏过一次、启动后不会重复出现故障。我会再次检查电路的其他部分是否未损坏。

    如果出现问题、我建议在测试中使用直流电源、同时降低电流限制。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、由于我已经修复了干焊料、因此出现了问题、并且电路现在正在工作。

    仅出于知识方面的需要、软启动是如何工作的? 我知道它将缓慢增大电压误差放大器、这将缓慢增大占空比。 但是、使电压误差放大器缓慢增大的内部电路是什么? 是否有任何相关文档?  

    此外、软启动引脚上的电压将产生最大占空比? 如何决定?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SS 电压必须上升至7.5V 才能使 SS 周期结束、请参阅第10.2.2.2节中使用的公式。 它表明 SS 周期的最终电压电平为7.5V。

    电压误差放大器的 SS 输入覆盖7.5V 基准、因此误差放大器遵循 SS 引脚电压、直到 SS 引脚充电至7.5V 以上。

    由于 IP 原因、TI 无法为控制器共享任何内部电路。

    此致

    Peter