您好!
我将使用 UCC2818测试 PFC 级。
输入:使用 Variac 缓慢增大交流电压。 在85V rms 时、控制启动、MOSFET 短路。
功率级别:3kW
输出电压:380V
测试负载:150W 灯泡负载
我正在尝试弄清楚可能出现的问题。
栅极驱动器工作正常。
我怀疑启动时的电压过冲会导致 MOSFET 故障(我认为这只是一种可能性)。
这种设置曾经很好地工作过、输出电压被很好地调节 至380V。 因此、我的电流感应、电源电路等看起来不错。 但在下一次尝试中、失败了。 即使栅极驱动器已被验证正常、它也会在此后一直出现故障。
是否有任何开环配置可用于测试 UCC2818?
我还能做什么?