This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:BQ24618技术支持

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732085/bq24618-bq24618-technical-support

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件: BQ24610

大家好、团队!

我的客户在开发电池充电器时使用 BQ24618。 附加了这部分方案。

问题的本质在于:

当电池上的电压达到4.09V 时、充电过程会循环关闭。

在这种情况下、PG 输出处于"导通"状态、LED 工作无闪烁(在故障排除过程中、PG 和 STAT2输出并联打开、最后一个输出始终处于关断状态)、输出 STAT2始终处于"关断"状态(LED 工作)、 输出 STAT1会周期性地将状态从关闭更改为打开。

在示波器上的循环充电过程关闭开始时、我观察到输入功率下降了大约0.4V、下降了相同的脉冲。

我们认为 BQ24618只是由于 电压降至4.7V 以下而关闭、但输入电压的增加消除了这一原因。

客户正在执行的其他操作:

1. VT7和 VT10已更改;

2. VT11和 VT12已更改;

3.通过将 TTC 上拉至 VREF 关闭安全计时器;

4. VT7、VT10、VT13已从方案中完全删除。 ACP 和 ACN 相互连接、VCC 与输入电压相连、移除了 DA1和 VT8

客户还更改了参数 Icharge、Iprchrg。 参数 Idpm 降至1A。

VREF、REGN、TS、VFB 上的参数(电压)正常。

在3块电路板上使用3块不同的电池重复出现问题

客户建议 、当流程从状态 Fastcharge Current Regululation Phase (快速充电电流调节阶段)变为 Fastcharge Voltage Regululation Phase (快速充电电压调节阶段)时、问题就会开始。

在其中一个电路板(其中输出 PG 和 STAT2不并行、 由 USB 提供给 PC)上、STAT1上 LED 的循环闪烁完成、STAT2 LED 指示灯"亮起"、表示充电结束。 同时、输入 VFB 2.02V 处的电池电压为4.1V

电源是不同的:从 USB 端口到 PC、从手机的 USB 充电器、从电源为5至7V 的实验室 PSU。为电池锂离子电池充电3.7V 2000 mAh。

请帮助解决此问题?

提前感谢!

最恰当的考虑

Aleksandr Morozov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksandr、

    请提供以下信息吗?

    当器件停止充电@ VBAT=4.09V 时、ACN 引脚电压是多少?
    2.充电器 BAT 输出和电池之间是否有监测计或保护 IC? 或者电池是否具有内置电量监测计/保护器?

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksandr、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢、
    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、大家好!

    我对延迟回复表示歉意。

    我与我的客户建立了联系并获得了一些详细信息。

    所有电池都具有集成的保护板、可防止深度放电。

    客户尝试在没有电路板的情况下连接、但连接不成功。

    客户也做了以下更改:

    将 HIDRV LODRV 替换为 SIS412 (无帮助)

    -bq24618 被替换为 bq2461 (客户不会根据方案更改任何其他内容)、并由实验室 PSU 供电。 唯一的区别是、当连接时、电池放电、电路正常启动并开始充电、但当接近充电状态时、电池也会进入循环模式

    波形的本图 就在这里

    此致

    Aleksandr Motozov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksandr、

    什么是 bq2461?

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我很抱歉。 bq24618被替换为 bq24610

    Regargs

    Aleksandr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksandr、

    无法访问波形。 请将电池直接连接到充电器(之间没有保护板)、并且不要施加任何系统负载。 那么、您能否测量以下引脚电压?
    VCC、ACP、ACN、/ACDRV、ISET1、 ISET2、ACSET、VREF、CE、STAT1、 STAT2、TS、/BATDRV。 REGN、SRP、SRN、VFB
    还请提供受测器件型号以及 VBAT、IBAT (无系统负载)

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。