主题中讨论的其他器件: BQ24610
大家好、团队!
我的客户在开发电池充电器时使用 BQ24618。 附加了这部分方案。
问题的本质在于:
当电池上的电压达到4.09V 时、充电过程会循环关闭。
在这种情况下、PG 输出处于"导通"状态、LED 工作无闪烁(在故障排除过程中、PG 和 STAT2输出并联打开、最后一个输出始终处于关断状态)、输出 STAT2始终处于"关断"状态(LED 工作)、 输出 STAT1会周期性地将状态从关闭更改为打开。
在示波器上的循环充电过程关闭开始时、我观察到输入功率下降了大约0.4V、下降了相同的脉冲。
我们认为 BQ24618只是由于 电压降至4.7V 以下而关闭、但输入电压的增加消除了这一原因。
客户正在执行的其他操作:
1. VT7和 VT10已更改;
2. VT11和 VT12已更改;
3.通过将 TTC 上拉至 VREF 关闭安全计时器;
4. VT7、VT10、VT13已从方案中完全删除。 ACP 和 ACN 相互连接、VCC 与输入电压相连、移除了 DA1和 VT8
客户还更改了参数 Icharge、Iprchrg。 参数 Idpm 降至1A。
VREF、REGN、TS、VFB 上的参数(电压)正常。
在3块电路板上使用3块不同的电池重复出现问题
客户建议 、当流程从状态 Fastcharge Current Regululation Phase (快速充电电流调节阶段)变为 Fastcharge Voltage Regululation Phase (快速充电电压调节阶段)时、问题就会开始。
在其中一个电路板(其中输出 PG 和 STAT2不并行、 由 USB 提供给 PC)上、STAT1上 LED 的循环闪烁完成、STAT2 LED 指示灯"亮起"、表示充电结束。 同时、输入 VFB 2.02V 处的电池电压为4.1V
电源是不同的:从 USB 端口到 PC、从手机的 USB 充电器、从电源为5至7V 的实验室 PSU。为电池锂离子电池充电3.7V 2000 mAh。
请帮助解决此问题?
提前感谢!
最恰当的考虑
Aleksandr Morozov