This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:技术

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750372/ucc27611-technology

器件型号:UCC27611

为了评估此器件(UCC27611)在新的连接卫星中的使用情况、我们必须消除辐射行为。 由于不同的事件会根据技术影响去器件。 据我所知、该器件采用 GaN 技术制造。 我们知道这一点  

GaN 是一种宽带隙材料、与硅相比、漏源极距离可以小10倍、这意味着 RDS (on)要小得多。 虽然硅 FET 非常接近其通道长度的理论限值、但 GaN 仍有更多改进空间。 GaN 对电源设计人员的优势包括尺寸、重量和效率。

 此技术对 TID (低剂量率)、SEB 和 SET 敏感。

另一方面、GaN 器件通常封装为分立式器件、并由单独的驱动器驱动、因为 GaN 器件和驱动器基于不同的工艺技术、可能来自不同的制造商。  

总之,我的问题是:哪些辐射事件(TID、SEB、SET、SEGR、SEL...) 必须考虑的一些其他因素(UCC27611)? 是否有任何建议?

非常感谢您的快速回复。

Daniel Cruz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢您与我们联系、我是所有 GaN 驱动器的应用工程师、希望能为您提供帮助。

    与硅相比、GaN 技术可以处理更多的辐射、这是事实。 然而、UCC27611不是采用 GaN 技术制造的、而是采用硅 FET 制造的、而是采用 GaN FET 制造的。 如果您需要防辐射栅极驱动器、请查看我们的航天或高可靠性驱动器、它们具有 BJT/MOSFET 输出级、这些输出级组合为非锁存型。

    驱动器的硅输出级包含一个寄生 BJT、此 BJT 可被锁存、但是如果输出级完全由硅晶体管制成。 当辐射触发接地泄漏电流时、闩锁会在其身体上产生足够的压降、从而开启寄生 NPN。 当过高的 dv/dt 产生相同的寄生压降时、也会发生闩锁、但 UCC27611采用强大的灌电流来对抗米勒导通。 查看我在其上找到的这项研究(etd.ohiolink.edu/!etd.send_file)

    这是否有助于清除栅极驱动器辐射问题? 如果您有更多 Qs、请告诉我!
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、
    从辐射的角度来看、我们可以认为该器件 UC27611是采用 CMOS 技术制造的、是真的吗? 还是 BiCMOS?

    感谢您的快速回复、
    Dani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好、我是高可靠性领域的航天电源系统工程师。 UC27611是一款商业级器件、因此尚未经过辐射性能测试。 一般而言、我们不会透露设备技术的详细信息、但可以、我可以告诉您、在这种特定情况下、这是一个 BiCMOS 工艺、因此、它可能对 HDR 和 LDR 很敏感。 在 HiRel 中、我们致力于使用基于 Si 的 GaN 驱动器来支持 GaN 应用、该驱动器具有航天级。 您能否分享有关您希望支持的应用程序的更多详细信息?

    谢谢、

    合资公司
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这些信息对我们非常有用。
    祝您度过美好的一天!
    Dani