主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ40Z50-R1
您好!
我的客户正在使用 BQ4050、希望现场充电仅达到~90%、以延长电池寿命。 但是、他们希望确保它不会反映不正确的运行状况读数。 为此、应更改哪些参数? 我想他们可以将设计容量更改为他们计划充电的较低 SOC、但 TRM 表示它使用不同的 SOH 功能、而不会详细介绍。 他们是否需要更改任何其他参数? 另一个想法是只增加终止电流以避免对最后几%充电、但我认为这仍会导致错误的 SOH 读数。
如果不建议使用上述参数、增大接近满量参数是否会确保在充电至较低电压时进行合格放电、从而实现精确的 SOC? 也就是说、它是否会以 ~90%的速度显示其充满电的电池、而不是将 FCC 更新为较低的容量并显示正确的 SOH?
谢谢、
Antonio