This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:运行状况功能

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731009/bq4050-state-of-health-function

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50-R1

您好!

我的客户正在使用 BQ4050、希望现场充电仅达到~90%、以延长电池寿命。 但是、他们希望确保它不会反映不正确的运行状况读数。 为此、应更改哪些参数? 我想他们可以将设计容量更改为他们计划充电的较低 SOC、但 TRM 表示它使用不同的 SOH 功能、而不会详细介绍。 他们是否需要更改任何其他参数? 另一个想法是只增加终止电流以避免对最后几%充电、但我认为这仍会导致错误的 SOH 读数。  

如果不建议使用上述参数、增大接近满量参数是否会确保在充电至较低电压时进行合格放电、从而实现精确的 SOC? 也就是说、它是否会以 ~90%的速度显示其充满电的电池、而不是将 FCC 更新为较低的容量并显示正确的 SOH?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、
    在 bq4050上、SOH 为 FCC/设计容量。
    降低充电电压以延长电池组寿命不应存在任何问题。
    将设计容量减小适当的值应反映合理的 SOH 值、除非突然出现大负载或扩展低温操作、否则会显著降低 FCC。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swami 您好、

    非常感谢您的回复。 如果我更改设计容量、是否还需要更改 R0参数? 或者、由于容量仅在更新 SOH 时降低、R0实际上保持不变?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swami 您好、

    很抱歉打扰你、你有没有关于这方面的消息? 我更改了充电电压、以便在新的指定电压下发生 SOH 更新、但在大约50%的 SoC 上存在一些差异。 我想可能需要将 DoD 表更新到新范围?

    请告诉我您对此有何看法。 非常感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    设计容量本身不会影响监测、它仅用于 SOH 计算、因此不必更改 R0。
    请发布 bqStudio 日志和您的 gg 文件以了解 SOC 差异、因为在没有日志和知道设置的情况下很难推测问题的原因。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swami 您好、

    很抱歉、回复太晚了、我花了一段时间才能记录一个周期。

    随附的查找.gg 和.log 文件、作为其他信息、我们使用的是3S9P 电池组、其中使用的电池为3.65V 标称电压和2.75Ah 容量。 电流分为两部分、以便电量监测计能够处理电池组。

    非常感谢您的帮助。

    如果您需要我提供任何其他信息、请随时咨询。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、
    查看日志和 gg 文件后、我认为我之前的建议可能不正确。
    我认为有两件事会导致您的问题:
    1. FCC 从未更新过。 这可能是因为电池组从未从0循环到100%或从100%循环到至少3%。 FCC 自动更新后、您应该会看到"Max Error"从100%更改为2%
    2.您已禁用 CEDV (CEDV 监测配置的[BIT3]设置为0)、因此您必须选择 EDV2、EDV1和 EDV0阈值、或者通过 提交六个日志启用 CEDV、并使用 http://www.ti.com/tool/GPCCEDV 上的 CEDV 在线计算器获取 CEDV 系数。 此在线工具将自动考虑电流调节、因此这不应成为问题。

    但主要是、FCC 需要在您获得有效的监测结果之前进行更新。 有关 FCC 更新的更多信息,请参阅 TRM 的第6.3节( www.ti.com/.../sluuaq3 )。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有两个问题:

    关于 OperationStatus 寄存器,根据 BQ40Z50-R1技术参考,我知道它有两种访问方式,一种使用 0x54寄存器 ,另一种使用 ManufacturerBlockAccess()或 ManufacturerData(),

       这两种方法可以读取相同的结果?

    如何读取 ManufacturerAccess() 0x0054 OperationStatus 寄存器? 是否与下面的相同? 首先写入命令0x00、发送数据0x0054、然后读取命令0x23?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ,)访问进入0010 μ s、但器件(bq20z75 μ s 无法进入关断模式、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我使用的 BQ40z50-R1中、您可以使用这些方法中的任何一种获得寄存器的值、只需考虑 ManufacturerAccess()使用0x00命令、然后使用大端字节序发送的数据、并读取发送命令0x23的值即可。 如果您希望读取 ManufacturerBlockAccess(),则使用命令0x44,然后发送您希望以小端字节序(在您的情况下为54 00)读取的地址,然后再次使用命令0x44进行读取。  ManufacturerBlockAccess()将首先为您提供地址,然后是寄存器的值。 例如、读取后、您将收到54 00 XX XX XX XX XX XX、其中每个 X 是寄存器中的数据。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,

    感谢您的反馈、我将在这些更改后循环使用电池组。 我们已经提供了6个周期、但这些周期达到了我们电池的整个工作电压。 我们是否需要再次这样做?

    同时、我将循环电池以更新 FCC 和 CEDV 监测配置设置的位3。 我将在日志完成后立即向您提供日志。

    此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回答。 我可以使用 SBS cmd 0x54读取 OperationStatus 寄存器、也可以使用 ManufacturerAccess () 0x 0054?
    这话什么意思? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,但在这两种情况下,您都需要读取 ManufacturerData()发送0x23。

    希望这对您有所帮助。